This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:BQ24074RGTT IC VOUT 问题

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065964/bq24074-bq24074rgtt-ic-vout-issue

部件号:BQ24074

您好,  

我们的其中一种设计是将 BQ24074RGTT 用于锂离子电池充电器。最近我们观察到一些 IC 在将输入馈入 USB 电源时未生成 VOUT 电压。  
这种情况在哪里观察到了。 我们可能会在不知情的情况下以反极性连接蓄电池。 但是,由于 IC 具有反向电池保护,这可能不会对其造成任何永久性损坏。  我们在一些主板上看到的是,声控设备的持续电压为0V。 增加了电路以供参考。  

这种永久性损坏 IC 的原因是什么? 请告诉我们。   

请提前感谢。  

此致,

尤瓦拉朱·S.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUvaraju 您好,

    看原理图有点困难。 提供示意图图像时,请不要复制和粘贴图像,而是转到 “插入”->“图像/视频/文件”。 这将确保质量得以保持。 您能否重新发送原理图,以确保我不会误解电阻器和电容器的值?

    当 VBUS 存在时,您是否能够看到/PGOOD 上的 LED 或 TS 上的电压? 这可以为我们提供有关设备状态的一些信息。  

    对于发生此行为的设备,您能否提供以下信息:

    • 电压波形:VIN,VBAT,VOUT,TS
    • 电流波形:IIN,IBAT,IOUT

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼·范  

    我已附上图片供您参考。 我可以看到 LED 一直熄灭。 我会在一段时间内更新波形。  

    此致,  
    尤瓦拉朱·S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到电压波形以供参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUvaraju 您好,

    由于 这些电压都没有达到我的预期状态,这可能是由于反向电池导致 IC 损坏的迹象。 您是否能够在 IC 运行正常的坏板上切换 IC?

    此致,

    安东尼·范