This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:提问

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065980/tps55288-question-asking

部件号:TPS55288

嗨,团队成员,由于 TPS55288的短缺,我的客户希望与 TPS552882合作。

唯一的区别是引脚5和引脚6。 除此之外,我的客户应该更改 TPS552882的其他组件值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    请注意,TPS55288 Vref 可以通过 I2C 寄存器进行调整,需要通过 I2C 进行配置。

    TPS552882 Vref 固定为1.2V,一旦 Vin > UVLO 和 EN =逻辑高,设备就会开始切换。

    如果客户希望使用不同的 Vout,建议使用 TPS55288。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zack,

    明白了,谢谢。

    杰森