This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51218:输出电压意外下降(启用引脚)

Guru**** 2503675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066239/tps51218-unexpected-voltage-drop-at-vout-enable-pin

部件号:TPS51218

您好,支持团队,

我们的客户体验到 TPS51218的 Vout 电压降。 波形如下所示。

蓝色的一个是“启用”引脚,黄色的一个是“输出”。

但是,我怀疑启用引脚的下落会导致 Vout 的下落。 因为启用下降不会在每次 Vout 下降时发生。(大约五分之一,20%)

TPS51218的原理图如下所示(RT8237E 部件为 P2P 至 TPS51218)。 他们增加了 C994作为180pF 来解决问题。 (以前是 NC)

但问题是存在相同的情况,但 EN 信号仍为高拉电压(3.3V)。

感谢您的帮助。

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dave,

    很抱歉,我对这个问题有点困惑。 这个问题是否与我最后一个回答的问题相同? 我看到原理图与最后一个问题相同。

    谢谢,

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dave,

    我目前是此设备的客户支持所有者。 如果您对该问题还有其他疑问,您也可以通过电子邮件向我咨询。

    谢谢,

    安德鲁