This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:原理图审查请求(TPS63802,BQ25173)

Guru**** 2509475 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25173, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065898/tps63802-schematics-review-request-tps63802-bq25173

部件号:TPS63802
“线程”中讨论的其它部件:BQ25173

您好,TI 专家

客户要求进行原理图审查。 (已应用 TPS63802,BQ25173)

应用程序是一种集成的遥控器,不使用电池,而是使用 USB 充电(使用 Super-Cap) RCU (远程控制单元)。

电路中是否有任何需要修改的地方?

请查看总体示意图。

[附上下面的示意图]

e2e.ti.com/.../Schematics-_2800_ECO_2D00_RCU_29005F00_220103.pdf

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      格拉迪,你好!

    很抱歉,我无法分享您关于 BQ25173部件的建议,因为我仅负责 TPS63XX 系列。

    对于 TPS63802部件。客户获得了错误的隔板位置(R48应直接连接到 FB 引脚,但不能连接到 GND)。此外,与 R48并行的预留电容器有助于进一步调试。例如 ,使用此电流盖获得更小的浪涌电流。

    新年快乐

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    关于 BQ25173,我们将通过单独注册一个问题与 E2E 进行核对。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      格拉迪,你好!

    好极了。不用客气。

    此致