This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:使用 EN 引脚打开和关闭输出

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065852/ucc12050-using-the-en-pin-to-turn-the-output-on-and-off

部件号:UCC12050

你好

EVM 数据表[SLUB5C–2019年9月–2021年6月修订版]建议:

"

4.1
引脚功能
(笑声)

zh-CN

主动-高启用输入。 将 EN 连接到 GNDP 以禁用设备。 将 EN 连接到 VINP 以启用
在通电之前,device.docato-Extra-info-title EN 必须处于所需的状态(启用/禁用)
向上。 在 EVM 通电时切换 EN 状态可能会导致性能不良。

"

UCC12050 数据表上的“不良性能”没有升温。 我想使用 EN 定期禁用输出 VISO 电源,并且不经常禁用。 设备是否需要数百毫秒才能重新启动 VISO 输出并不重要。

EVM 上的附加说明是否与在我的应用中使用 UCC12050相关?

祝你一切顺利
哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里:

    我认为,如果您的切换频率过高,EN 引脚可能会导致 性能不佳。 您可以参考 UCC12050的数据表,找到大约软启动时间。  

    巴西

    徐杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你杰瑞

    我使用的是内部 SSM,具有25mA ISO 负载,软启动速度比我的要求快得多,因此我认为它可以很好地用于应用。

    祝你一切顺利
    哈里