This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:TPS51285BRUKR 与 TPS51275B-1RUKR 之间是否存在任何差异?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51275B-1, TPS51285B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065953/tps51285b-does-any-difference-between-tps51285brukr-wtih-tps51275b-1rukr

部件号:TPS51285B
线程中讨论的其它部件:TPS51275B-1

您好,先生:

TPS51285BRUKR 与 TPS51275B-1RUKR 之间有何区别?

我们是否可以使用  TPS51285BRUKR 直接替换 TPS51275B-1RUKR?

请告诉我们您的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯塔坦,

    这两个部件相似,引脚对引脚兼容。

    下面列出了一些规格差异。

     

    TPS51275B-1

    TPS51285B

    联邦社会福利部

    300kHz (CH1),355kHz (CH2)

    400kHz (CH1),475kHz (CH2)

    SS 时间

    内部3.2毫秒

    内部0.8毫秒

    ULQ 模式

    是的

    轻负荷模式

    OOA

    PSM

    CS 源电流

    10uA

    50uA