This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:用作(恒定)电压调节器

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065857/lm5170-using-as-a-constant-voltage-regulator

部件号:LM5170

你(们)好

是否可以将 LM5170用作降压电压调节器,这意味着无论输出电流如何,都要保持恒定输出电压(而不是通过修改输出电压来保持输出电流恒定的恒定电流调节器的默认操作)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,gal,

    感谢您对 LM5170的关注。

    是的,LM5170可以设置为降压电压调节器。   有关详细信息,请参阅数据表中的第9.1.4节。

    您还会发现 EVM 及其 用户指南 是一个非常有用的工具。

    如果有任何问题,请告诉我。

    谢谢,

    银城