This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:最小开关接通时间

Guru**** 2381970 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015, LMR33620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065981/lmr36015-minimum-switch-on-time

部件号:LMR36015
“线程”中讨论的其它部件: LMR33620

您好,

我的客户正在使用 LMR36015,

他们要使用的最大电流为300mA,负载电流低至150mA 时,他们会看到频率降低–请参阅随附的测量值:

它们在24V 额定输入时看到以下频率:

 

负载

频率

0毫安

8.6赫兹

150mA

770赫兹

300mA

830Khz

410mA 及更高

1MHz

 输出保持在11V。

如果有效,请告知您吗?

从我的支票上看,原因是达到了“最小开关接通时间”–您可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    输入电压为24V,输出电压为11V,您的占空比约为50%。

    因此,您看不到最低的准时限制。

    您看到的是此设备的正常轻载模式。

    在小负荷下,频率会自动降低以提供高效率。

    您可以在 LMR33620数据表中看到频率与负载电流的典型曲线示例。

    如果客户不接受此行为,则可以使用此设备的"F"版本。

    但是,“F”版在轻负荷下效率较差。

    谢谢