This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:固件问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ78350-R1A, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065856/bq78350-r1-firmware-questions

部件号:BQ78350-R1
“线程:”, “EV2400”, “BQSTUDIO”中讨论的其它部件

您好 TI 团队

新年快乐!

以下是一些与 BQ78350-R1固件相关的问题。  

(1)。 我们使用的是 BQ78350-R1,所有设置和学习都已完成。

    我们是否有任何简单的方法可以将固件从 R1更新到 R1A 或 R2并保持相同的设置?

(2)。 BQ78350-R1和 BQ78350-R1A 之间是否只有 FW 差异? 或者,从 R1到 R1A 的硬件有其他改进吗?

(3)。 如果我想将固件从 R1快速升级到 R1A 或 R2,请通过 EV2400为我提供“固件更新工具”吗?

谢谢,致以诚挚的问候,

詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,詹姆斯,

    1.您可以导出所有用户可配置设置的 gg.csv 文件并导入到 R2中。 其中不包括化学数据和所学数据。 您可以从 bqStudio 的化学选项卡中编程适当的化学。 需要重新完成学习周期。

    2.这是固件差异

    3.由于 EV2400的销售条款,我认为该工具不能公开使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 您好,

    感谢您的快速回复和信息!

    詹姆斯