This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:适用于快速开关开/关应用?

Guru**** 2394045 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065910/ucc23513-applicable-for-fast-switch-on-off-application

部件号:UCC23513

嗨,高侧门驾驶员们,

我想问一个关于隔离式门驱动器在以下概念中的可行性的问题。

- UCC23513控制每个 ISO DCDC 输出处 FET 开关的门。

快速打开/关闭(<1us)是关键要求。

我一开始就看了电源开关(热插拔,负载开关等),但它们打开浇口输出的时间很长。

对于下图,“PWM”将是来自 MCU 的 GPIO,用于控制 UCC23513的 VOUT 引脚。 如果可能解决问题,您会提出建议吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,

    是的,从概念上说,这应该起作用。 唯一困难的是如何为每个 UCC23513供电,因为它需要一个独立的电源。  

    如果您需要更多帮助,请告诉我,我们可以为您的客户提供解决方案。 如果您想进一步讨论此问题,请给我发电子邮件。  

    此致,  

    Don