This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:WEBENCH®︎ Designer 限制

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070314/lm5118-webench-designer-limit

部件号:LM5118
“线程: LM5116”中讨论的其它部件

大家好,团队

WEBENCHRegistered设计器的 VOUT:12V 电压限制, 如何满足以下 条件或提出建议?

  1. 输入:5~55V
  2. 输出:48V,3A
  3. 电压:12V 最小~ 48V
  4. 电流:1-3 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    由于 Webbench 是一个非常通用的设计生成器,因此必须实施一些更严格的限制。

    您还可以使用快速入门组件 Calculator LM5118数据表,产品信息和支持| TI.com

    获得更多见解,设置和查看其他参数

    此外,还包括功率级设计器,用于设计功率级以进一步优化设计。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

     

    过去16天,我没有看到此线程的更新。

    也许您可以在这段时间内解决这个问题,在这种情况下,按下“解决”按钮会很好。

    如果仍有问题,请告诉我新的细节。

    此致,

     

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    LM5118可以满足 以下 条件?

    1. 输入:5~55V
    2. 输出:48V,3A
    3. 电压:12V 最小~ 48V
    4. 电流:1-3 A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    您能否澄清第3行与第1行和第2行的含义。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    注释如下。

    1. 输入电压:5~55V
    2. 输出电压:48V,3A
    3. 电压:12V 最小~ 48V (LM5116输出电压范围)
    4. 电流:1-3 A (LM5116输出电流范围)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    好的,所以如果我理解正确的话,你需要在12V-48V 范围内有一个可调的输出电压。

    通常,开关模式电源针对的是固定输出电压。 当然,具有可调范围是可能的,但也需要确保整个范围内的稳定性,并在某些情况下决定哪个条件更重要,例如效率更重要。

    为此,Web凳 不是最佳工具,因为它是为固定输出电压设计的。

    当然,您可以使用设计完成设计,但需要单独评估不同的输出电压。

    您还可以使用 LM5118的设计计算工具,该工具可在 LM5118的产品页面上找到  

    LM5118数据表,产品信息和支持| TI.com

    https://www.ti.com/lit/zip/snvu065

    或者,要更好地控制和洞察设计,请使用功率级设计器:

    Powerstage 设计工具| TI.com

    注:输入电压范围为5V - 55V 时,需要使用 LM5118

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    过去8天,我没有看到此线程的更新。

    如果问题得到解决,请按“is SOL得很 好”按钮。

    如果仍有问题,请告诉我新的细节。

    此致,

     斯特凡