“线程:BQSTUDIO, 测试”中讨论的其它部件
尊敬的团队
客户有一个问题,以下是客户在第7行和第8行的记录, 他们可以看到 SOC 读数突然从80%->9%变化...但电压似乎正常
您能否指导我们如何解决此问题或进行一些实验?


随附的原理图和数据。
e2e.ti.com/.../0114_5F00_DataChecks.csv
非常感谢
丹尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队
客户有一个问题,以下是客户在第7行和第8行的记录, 他们可以看到 SOC 读数突然从80%->9%变化...但电压似乎正常
您能否指导我们如何解决此问题或进行一些实验?


随附的原理图和数据。
e2e.ti.com/.../0114_5F00_DataChecks.csv
非常感谢
丹尼
你(们)好,凯勒
感谢你的回复。
我只是从客户那里获得文件,它是否足以用于您的网站分析?
如果没有,请告诉我。
e2e.ti.com/.../APP00324_2D00_2021_2D00_06_2D00_03-ver-B.gg.csve2e.ti.com/.../APP00324_2D00_2021_2D00_06_2D00_03-ver-B.srec
非常感谢
丹尼
你(们)好,凯勒
感谢你的回复。
e2e.ti.com/.../BQ28Z610-data-of-SOC.7z
9% SOC 和80%采样的时间差是多少?
=>大约17小时
客户的回复如下,在第2项中,我可以看到 SOC 被充电到100%,但电压只有3.86
不幸的是,今天,客户报告了第二个 SOC 读取问题(DataChecks_20220119)的日志,但这一问题的行为与第一个问题截然不同。 这一问题似乎自2022.4年以来就被使用过,而后来又出现了。 最后一次充电后的电压恢复到4.1V 以上!!
这是目前已知的信息供参考,如果您有任何想法,请毫不犹豫地提出建议,谢谢!!

你好,丹尼,
他们是否可以使用 bqStudio 对温度室执行测试? 很难判断自定义日志的发生情况,日志的启动/停止位置以及我们需要帮助调试的所有寄存器。
如果仪表发出重置命令或断电,它将根据当前电压和温度重新计算 SOC。 如果在这种情况下仪表处于负载或充电状态,可能会导致 SOC 错误。 我们需要查看 bqStudio 日志,以便更好地了解正在发生的情况以及 SOC 为何会跳跃。
顺祝商祺!
威瓦特·凯勒
你(们)好,凯勒
感谢你的回复。
下面将显示3块电池的结果,这3块电池的设计与我们相同。
故障-1
这是一个新的电池组,用于我们的客户,周期计数=1,它看起来是新的电池组
我们预计 SOH 将接近100%,但 SOH 的平均值为40%

故障-2
这是一个新的电池组,用于我们的客户,周期数=6,它看起来也是新的电池组
SOH 值看起来不稳定且低。

很好的样品
我们选择一个电池组,所有设计参数都与2个以上样本相同,
SOH 的价值看起来非常稳定。

那么,如何解释这种 SOH 的异常变化?
或者我们是否可以通过任何方式重现此问题?
如果您有任何想法,请告诉我们
非常感谢
丹尼
你好,丹尼,
低温脉冲负载是最难测量的应用,对于 SOH 变化不可能移动这么多的 SOH,主机是否在所有情况下都能读取正确的寄存器? 您可以从测试中共享 bqStudio 日志吗?
SOH 基于所有预先确定的值,SOH 跳得这么多的唯一方法是从放电期间更新的 Ra 表(由于脉冲负载温度低,可能会显著增加)。
但是,我们需要的第一步是 bqStudio 记录的数据以及前后的.gg 文件(或者启用.gg 记录是理想的),以便我们帮助确定可能导致这种情况的原因。
顺祝商祺!
威瓦特·凯勒
你好,丹尼,
我认为这是一个重复的线程,我将在另一个线程上回答,因为那里有数据发布。
顺祝商祺!
威瓦特·凯勒
您好,Wyatt
请参阅附件文件。
如果您 需要分析其他数据,请告诉我。
e2e.ti.com/.../202_2D00_01_2D00_26_2D00_RMA_5F00_336.gg.rar
e2e.ti.com/.../202_2D00_02_2D00_08_2D00_RMA_5F00_-DISCHARGE_5F00_336.rar
e2e.ti.com/.../2022_2D00_01_2D00_26_2D00_RMA_5F00_0030.gg.rar
e2e.ti.com/.../2022_2D00_01_2D00_27_5F00_01_2D00_RMA_5F00_-DISCHARGE.log.rar
非常感谢
丹尼