This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:SOC 数据

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069239/bq28z610-data-of-soc

部件号:BQ28Z610
“线程:BQSTUDIO测试”中讨论的其它部件

尊敬的团队

 客户有一个问题,以下是客户在第7行和第8行的记录, 他们可以看到 SOC 读数突然从80%->9%变化...但电压似乎正常

您能否指导我们如何解决此问题或进行一些实验?

随附的原理图和数据。

e2e.ti.com/.../0114_5F00_DataChecks.csv

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼,

    如果可能,您可以共享 bqStudio 日志和.gg 文件吗? 我们至少需要.gg 文件来提供任何建议。

    他们是否找到了电池的正确电池 ID,然后完成了学习周期?

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,凯勒

    感谢你的回复。

    我只是从客户那里获得文件,它是否足以用于您的网站分析?

     如果没有,请告诉我。

    e2e.ti.com/.../APP00324_2D00_2021_2D00_06_2D00_03-ver-B.gg.csve2e.ti.com/.../APP00324_2D00_2021_2D00_06_2D00_03-ver-B.srec

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼,

    9% SOC 和80%采样的时间差是多少? 电压看起来几乎高出140mV。 当处于静止状态时,仪表使用电压来查找 SOC,如果有一些充电电流,则会重置仪表,从而迫使仪表认为电流更高。 此外,如果您的电池释放到更高的电压,电压表可能会将 SOC 修正得更高。

    他们使用什么 chem ID?

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,凯勒

    感谢你的回复。

    e2e.ti.com/.../BQ28Z610-data-of-SOC.7z

    9% SOC 和80%采样的时间差是多少?  

    =>大约17小时

      

    客户的回复如下,在第2项中,我可以看到 SOC 被充电到100%,但电压只有3.86

    不幸的是,今天,客户报告了第二个 SOC 读取问题(DataChecks_20220119)的日志,但这一问题的行为与第一个问题截然不同。 这一问题似乎自2022.4年以来就被使用过,而后来又出现了。 最后一次充电后的电压恢复到4.1V 以上!!

    这是目前已知的信息供参考,如果您有任何想法,请毫不犹豫地提出建议,谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼,

    他们是否可以使用 bqStudio 对温度室执行测试? 很难判断自定义日志的发生情况,日志的启动/停止位置以及我们需要帮助调试的所有寄存器。

    如果仪表发出重置命令或断电,它将根据当前电压和温度重新计算 SOC。 如果在这种情况下仪表处于负载或充电状态,可能会导致 SOC 错误。 我们需要查看 bqStudio 日志,以便更好地了解正在发生的情况以及 SOC 为何会跳跃。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,凯勒

    感谢你的回复。

    下面将显示3块电池的结果,这3块电池的设计与我们相同。

                   

            故障-1

                   这是一个新的电池组,用于我们的客户,周期计数=1,它看起来是新的电池组

                   我们预计 SOH 将接近100%,但 SOH 的平均值为40%

            故障-2

                   这是一个新的电池组,用于我们的客户,周期数=6,它看起来也是新的电池组

                   SOH 值看起来不稳定且低。

                   很好的样品

                   我们选择一个电池组,所有设计参数都与2个以上样本相同,

                   SOH 的价值看起来非常稳定。

     

    那么,如何解释这种 SOH 的异常变化?

    或者我们是否可以通过任何方式重现此问题?

     如果您有任何想法,请告诉我们

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼,

    低温脉冲负载是最难测量的应用,对于 SOH 变化不可能移动这么多的 SOH,主机是否在所有情况下都能读取正确的寄存器? 您可以从测试中共享 bqStudio 日志吗?

    SOH 基于所有预先确定的值,SOH 跳得这么多的唯一方法是从放电期间更新的 Ra 表(由于脉冲负载温度低,可能会显著增加)。

    但是,我们需要的第一步是 bqStudio 记录的数据以及前后的.gg 文件(或者启用.gg 记录是理想的),以便我们帮助确定可能导致这种情况的原因。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼,

    我认为这是一个重复的线程,我将在另一个线程上回答,因为那里有数据发布。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076507/bq28z610-battery-rsoc-soh-jump-at-the--10-battery-have-gpcrb

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt

    请参阅附件文件。

    如果您 需要分析其他数据,请告诉我。

     e2e.ti.com/.../202_2D00_01_2D00_26_2D00_RMA_5F00_336.gg.rar

    e2e.ti.com/.../202_2D00_02_2D00_08_2D00_RMA_5F00_-DISCHARGE_5F00_336.rar

    e2e.ti.com/.../2022_2D00_01_2D00_26_2D00_RMA_5F00_0030.gg.rar

    e2e.ti.com/.../2022_2D00_01_2D00_27_5F00_01_2D00_RMA_5F00_-DISCHARGE.log.rar

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼,

    感谢您提供的数据,我将关闭此线程,以便我们整合线程。 您可以在另一个问题上发表意见(不确定您是否在使用 Cherry?)

    我将对另一个问题做出回应。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒