This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3522R030-Q1:PWM 逆变器设计

Guru**** 2813555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3522R030-Q1, ISO7721, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068453/lmg3522r030-q1-pwm-inverter-design

部件号:LMG3522R030-Q1
“线程: 测试”, “ISO7721”, “ISO7741”中讨论的其它部件

大家好,我们正在使用 LMG3522R030-Q1进行逆变器设计,以便与锂离子电池一起使用。 我们已经制作了一个带有 H 形电桥的粗板来测试 GA-FET 器件,但在运行逆变器时,我们遇到了问题。 在极低的频率上,它似乎工作正常,GAN FET 可以输出我们输入的400VDC。 但是,当我们以生成 VAC 所需的频率开始切换时,电路会断开,数字隔离器和 GA-FET 会断开。

也许我们在接地/孤立问题上犯了一些错误,但我终无法找到这个问题。 我附上了原理图,如果需要,我也有细菌文件。 我非常感谢各位的帮助,提前向各位表示感谢。

/Anton Lindströme2eti.com/.../Inverter-Prototype_5F00_2022_2D00_01_2D00_12.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anton,

    感谢您的提问。 一个问题是隔离器选择。 您使用的 MAX14935BAWE 仅具有25kV/us CMTI 额定值,我们建议的隔离器 ISO7721具有100kV/us 的能力。 因此,如果以高于25kV/us 的转换率运行,隔离可能会有一些风险。

    此外,您是否会知道此设备的 PG?

    谢谢,

    不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noah,谢谢你的快速回复!

    好的,我发现我完全错过了这一点,MAX1493 IC 之所以出现这种情况的唯一原因是,由于全球短缺,我无法购买 ISO7741芯片。 我将从 NVE Corp 将其更改为 IL 717E,这确实是我唯一可以订购的符合要求的芯片。

    但这应该是开关启动时它不起作用的原因,我有点困惑,为什么这会损坏 GA-FET,但这不应该仅仅导致控制/PWM 引脚上的错误?

    我将订购新 IC 并进行测试,如果其工作正常,请将其标记为“已解决”。

    再次感谢/安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anton,

    它可能来自与布局相关的信号完整性,但很难准确了解给定信息的位置。 这将有助于消除一些变量。 请告诉我这是否有效。

    谢谢,

    不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah,你好,对迟交的答复表示歉意。 我无法控制另一个运行良好的隔离器,因此我为 GA-FET 订购了2块 EV 板,并从它们那里借用隔离器,这确实解决了问题!

    ´m´m 感谢您的帮助,我是这种 FET 的新用户,因此我确信我将有更多问题要发布。

    此致 Anton