This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:4芯锂电池的充电管理

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070466/bq24600-charge-management-for-4-cell-lithium-battery

部件号:bq24600
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户使用 BQ24600设计4芯锂电池(单芯电压3.7V-4.2V)充电管理。  他参考了芯片数据表中建议的示意图,以调整相应的要求参数。  他设计的指数电源输入为24V,5A,功率输出为16.8V,6A (用于4S 电池充电)。  实验结果是,可以为4S 锂电池充电,但电量低。  输入端子为24V,0.6V,输出端子为0.8A。  与预期的设计功耗不匹配。  

1) 顶部管 MOS 门波形

2) 下部 MOS 的门波形

3) 电感前的波形

谢谢,

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的安妮,

    首先,您可以向我发送一份示意图吗?

    其次,您的栅极驱动和开关波形超出了绝对最大额定值。 HIDRV 骤降至-5 V,LODRV 骤降至-1.8 V,PH 骤降至-4 V。您能否确认您是如何测量这些波形的,以及您是否使用了尖端和料筒方法?

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    他使用100MHz 1Gas /S 示波器。  一端连接到电源接地(信号接地与电源接地桥接),由 AUTO 直接测量。 他不使用尖端和料筒方法,也不使用示波器进行波形处理和调整。

    谢谢,

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的安妮,

    发生这种情况时,能否确认电池电压? 如果您将蓄电池电压降低至12 V,会发生什么情况? 看来客户可能接近电压调节阶段,电压调节阶段会降低电流。

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    他测量了蓄电池电压,电压在正常范围内(4s 蓄电池14.8V-16.8V)。  在这种情况下,虽然电源很小,但电池可以充电。  测试已连续充电2小时,4s 电池增加0.5伏。

    如果他想要将蓄电池电压降低到12伏,则需要更改蓄电池型号。  客户正在考虑更改电池型号和充电参数。

    谢谢,

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    客户尝试连续充电2小时,充电电流在2小时内为0.8A,输出电流稳定。  2小时后,蓄电池电压从15.1V 更改为15.6V。

    谢谢,

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的安妮,

    由于电池与我的评论有关,因此无需更换电池。 我从波形中想到客户 处于电压调节状态,这意味着电流将低于快速充电电流。 请使用万用表测量以下针脚:Vref,REGN,ISET? 此外,在这种情况下,VFB 引脚和 SRN 引脚的物理测量值是多少?

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    VREF 的电压为3.3V。  REGN 的电压为6V。  ISET 的电压为1.16V。 VFB 引脚的电压为2.0V。  SRP 和 SRN 之间的压差为8MV。 客户想知道显示当前处理电压调制状态的是什么?

    谢谢,

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的安妮,

    输入电源的输入电流限制是多少?

    如果更换 IC 会发生什么情况? 您是否可以要求客户在之后使用注嘴和料筒方法测量启动开关波形?

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    输入功率设置为24V 5A,电流限制为5A。  焊接2印刷电路板测试板,测试参数相同。  客户觉得这不是设备异常的问题,不会更换 IC。

    谢谢,

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的安妮,

    请询问客户布局吗?

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    PCB 是双面的,电源数字接地桥接

    谢谢,

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的安妮,

    布局看起来不错。  你能做一个实验吗? 更改 ISET 分压器,使 ISET 电压为0.5 V。这将与使用0.01欧姆感应电阻的2.5 A 充电电流相对应。 我需要了解发生这种情况时的变化,特别是与电流有关的变化。

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔