This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717:TPS71718DCKR 内部绑定线路结构

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070467/tps717-tps71718dckr-internal-bonding-line-structure

部件号:TPS717

尊敬的 团队

我们收到的 TPS71718DCR 产品具有不同的内部绑定线路。

这是正常的过程吗? 它会影响使用吗

此致

小庆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,晓庆,

    这些设备是否来自同一卷? 在同一个连接板上使用2根连接线是正常的,以减少每个连接线的电流并减少总寄生虫,但我不希望设备与同一批有差异。 此外,这些器件看起来与导联帧略有不同。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克你好

    这些是来自不同卷筒的材料,它们是不同日期代码的产品。 它会影响使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,晓庆,

    您可以为两个卷筒发送装运标签吗? 我只想证实这些部分的合法性。 我认为只要合法,它就不会影响使用。  

    谢谢,

    尼克