This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:如何获取 BQ40Z50化学 ID

Guru**** 2615195 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067858/bq40z50-how-to-get-bq40z50-chemistry-id

部件号:BQ40Z50
“线程”中讨论的其它部件: 测试BQSTUDIOGPCCHEM

尊敬的 TI 合作伙伴

如何 获取 BQ40Z50化学 ID;

附件是我在0 difree celsius.please check 时的周期测试数据,谢谢

e2e.ti.com/.../240017_2D00_4_2D00_1.xlsxe2e.ti.com/.../240017_2D00_4_2D00_2.xlsxe2e.ti.com/.../240017_2D00_4_2D00_3.xlsxe2e.ti.com/.../240017_2D00_4_2D00_4.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cickey 您好,

    要获得最接近的化学 id,您应 在此处将数据输入我们的 GPCCHEM 工具。 此工具将查看您的数据并选择最匹配的化学 ID。 下面 是一份文档 ,介绍了如何输入数据的格式。 您在此处的数据似乎应该用于重新格式化。 例如,电压和电流应以 mA 和 mV 为单位,时间应以秒为单位。 此外,我似乎看不到测量到的温度。 由于温度为0C,您只能将0放入温度列中,但这可能会导致您失去一些精度。 您也可以再次运行测试,让 bqstudio 自动以正确的格式记录数据。  

    谢谢,

    亚历克斯·M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 合作伙伴您好:

          数据更新为随附文件,格式遵循 GPC 格式。请检查。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的亚历克斯

    感谢您的支持,我会 将这些建议转交 给客户,他稍后也会关注此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../X017.zip  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈您好,

    您是否在上传至 GPCCHEM 时遇到问题? 您的文件扩展名似乎设置为.csv,但实际上该文件不是.csv 文件。 将来,您可以使用 Excel 等工具直接导出.csv 文件,但要小心被删除的前导/尾随零。 此外,配置文件一次只能有一个.csv 文件。 最后,您似乎只使用一个单元格进行了测量,但将配置设置为3。 在实施这些修复并仅运行室温文件后,它表明 CHEMID 517是一个非常接近的匹配项。 您也可以通过单独提交冷温度测试并将其重命名为室温,同时实施我列出的更改来进行双次检查来运行冷温度测试。

    e2e.ti.com/.../X017_2D00_report2.zip

    谢谢,

    亚历克斯·M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex 您好:

         感谢您的支持! 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aex 您好:

        当前版本为 R1。 我需要更新到 R3,请帮帮我。

        我的 bqstudio 没有 BQ40z50没有 R3版本。请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈您好,

    这似乎是一个不同的问题。 将来,您应该为新问题开始新的主题。 但是,您可以 在此处获取设备固件。 然后,您可以使用 BQstudio 加载固件。  

    谢谢,

    亚历克斯·马扎因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex 您好:

        请给我一个链接。使用从 R1到 R3的设备固件更新。谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex 您好:

    电池管理工作室工具旁边。 是否有另一个用于将固件从 R1更新到 R3.please 的专用工具,请告诉我更新过程。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈您好,

    我在上一篇帖子中已经链接了 R3固件作为超链接,下面是完整的 URL:

    https://www.ti.com/tool/BQ40Z50-R3-DEVICE-FW

    至于固件更新,除了 BQstudio,还可以使用微控制器进行更新,这可能是您希望在生产中执行的操作。

    本文档有示例代码: https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf

    本文档(从第24/25页开始)还提供了一些有用的信息: https://www.ti.com/lit/ml/slyp822/slyp822.pdf

    谢谢,

    亚历克斯·M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex 您好:

    谢谢你。

    按照您的帖子操作,bqStudio 的版本已更新到 R3。

    芯片的版本是 R1,DataFlash 也是 R1。我想将其 DataFlash 版本从 R1更新到 R3。
    请帮帮我。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈您好,

    当您从链接的页面下载文件并运行安装程序时,它将在程序数据(隐藏文件)->德州仪器(TI)-> bq40z50R3中安装这些文件。 在 Bqstudio 中,打开“固件”选项卡,您可以插入刚才显示的路径中的.srec 文件。 一旦安装了 R3固件,就可以对设备进行编程。  

    请告诉我您是否需要有关此过程的更多帮助。

    谢谢,

    亚历克斯·M.