This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ766920:并行电池组

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069632/bq76920-parallel-battery-packs

部件号:BQ76920
“线程”中讨论的其它部件: BQ78350

大家好,我目前正在设计锂离子电池组,我有一个关于同轴电池组和 BQ76920的问题。

我想各制作4包5秒 (含4个 BQ76920),并将它们并联放置,而不是一包5秒4 (仅含一个 BQ76920),这是可能的吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好卢卡斯,

    您是否介意分享您计划如何设置 BMS 的图表? BQ76920还需要 MCU 或 BQ78350配套 仪表 才能正常工作。 您可能无法使用单个 MCU 与每个 IC 通信,因为这些 MCU 共享相同的 I2C 地址。

    如果您计划将其用作5s4p 系统,我会对保护的功能感到担忧。 如果是这样,我建议您使用一个具有5s4p 配置的 IC。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis,

    感谢您的回答,当然,我可以这样做,下面是我的图表:

    我没有在其中添加 BQ78350,但我知道我需要一个或多个。

    我计划使用此配置,以避免在一个单元上可能出现的容量问题,并 避免在4个单元同时出现时引起周围的问题。

    此致,

    卢卡斯·巴格罗斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好卢卡斯,

    此 e2e 线程可能有用: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042590/bq76940-question-about-parallel-stacks

    如果它仅用于电压监测,则应该正常。 如果您使用 BQ78350测量功能,我不确定测量功能的确切功能,则测量需要一个感应电阻器。 在设计设备时,没有考虑到这种配置。 因此,我不确定是否会出现意外问题。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,  

    所以我想我会尝试在不同的组件之间添加理想的二极管。 感谢您共享链接。

    我也知道我需要传感电阻器,但我没有将它们放在我的方案上以节省时间。

    非常感谢您的回答。

    祝你度过美好的一天

    卢卡斯