This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-device-FW:从关机模式唤醒后,充电 FET 有时不会打开。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071028/bq78350-r2-device-fw-charge-fets-occasionally-do-not-turn-on-after-waking-up-from-shutdown-mode

部件号:BQ78350-R2-device-FW
“线程”中讨论的其它部件:BQ76940BQ78350

我在一个应用程序中使用附带 BQ76940的 BQ78350,在该应用程序中,主微控制器会定期向 BQ78350发送关机命令以节省电量。  

我经常观察到一个问题:在桥接 TS1 NO 模拟前端以唤醒电量表和 AFE 后,当电池状况为额定(安全电压,温度等)时,充电 FET 不会打开。 这种情况在重置后仍然存在,清除它的唯一方法似乎是释放电池几秒钟,发送关机命令,然后唤醒电池。 然后,充电 FET 将打开。

是否有可靠的方法通过 i2c 命令或更改数据闪存选项来清除此故障? 每~25次充电可能会发生一次,很难跟踪。

FETOptions 寄存器被设置为默认状态,但我附加了.gg.csv 转储以确保。

谢谢!

e2e.ti.com/.../7446.Configuration.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您在 safetyalert 或 SafeetyStatus 寄存器中是否看到任何故障位设置? 在  Enabled PF B 寄存器中启用 AFE_XRDY 和 AFE_OVRD PFS 可能会比较好。 如果 AFE 上出现上述任一情况,BQ78350将会观察到这些情况。

    我注意到,您的.gg.csv 文件的 Lifetime 数据中记录了18起 ASCD 事件。 您已将充电 FET 配置为在放电电电流发生故障时关闭(DC_CHG_OFF 位在 保护配置寄存器中设置)。 您认为这可能是通电的原因吗?

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是,我将看看 转换 DC_CHG_OFF 位。 我在密封设备上观察到这些故障,因此我目前正在研究代码,以检测安全警报和安全状态寄存器。  

    我认为大多数 ACSD 事件都是由我手动引发的,但我会绕过 DC_CHG_OFF 位。   

    最奇怪的部分是放电 FET  似乎打开良好(因为我可以用这些电池为设备供电,但不能为其充电), 这个问题似乎在经过一段时间后随机消失,比我对 OCDL,AOLD,ASCD 等故障的6秒恢复时间长得多。  

     在发生故障后,我可以看到 safetyalert & SafeStatus 寄存器,我会回来的;这将提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了一些改变,但这又发生了。 在新的.g.csv 中,我进行了以下更改

     1.禁用 CC_DSG_OFF 和 DC_CHG_OFF 以防止假阳性禁用。

    2.将 OCDL,AOLD 和 ASCD 故障上的缓冲器的所有锁扣限值设置为3。

    3.将 RSNS 设置为1, 以使过载和短路放电故障变得更加困难。

     故障发生后,我立即从寄存器中提取了终身故障计数,所有故障计数都是0。   您是否有任何建议的解决方法? 例如,使用 ManufacturerAccess 命令在启动时强制其进入充电启用状态, 同时在启动后立即打开保护。

    在软件中,我通常 只是每 秒对电压,电流和温度使用 i2c 命令。 尽管在启动时(唤醒后~1500毫秒),我确实查询数据闪存以确保它 符合我们的预期。 因此,它处于未锁定的完全访问状态,然后在转储数据闪存后被锁定。

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../Rev_5F00_D_5F00_1_5F00_31_5F00_TI_5F00_BMS_5F00_Settings.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,新数据闪存转储没有任何 Lifetime 数据-所有数据都设置为默认值。 Lifetime 数据不会经常写入 DataFlash,但您可以通过将设备置于关机状态,然后将其唤醒来强制写入数据。 否则,它只会每10小时写一次。

    是否可以尝试让它更新并重新发送闪存转储?

    谢谢,

    马特