This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:相对荷电状态

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070958/bq40z80-relative-state-of-charge

部件号:BQ40Z80
“线程”中讨论的其它部件:测试BQSTUDIOEV2400GPCCHEM

您好,

我们基于两台三星18650-30Q 系列构建了一个电池组。 我用化学品 ID 2085配置了 BMS,所有其他参数都应符合蓄电池规格。

我们在相对充电状态方面有一个奇怪的行为,似乎不符合电池的实际状态。 下面的屏幕截图显示了电池未充满电时 RSOC 达到100%。

在这种情况下,BMS 停止充电(OC 标志弹出,您可以看到日志:

e2e.ti.com/.../4572.log.log

重置后,RSOC 将恢复为“正常”值,电池将重新开始充电。 (重置后请参阅 RSOC)

我还附上了参数。 配置问题在哪里?

e2e.ti.com/.../0172.Data-memory.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabrizio,

    OC 保护指示计量器计算出的 RemCap 高于 OC 阈值的 FCC。 当您重置仪表时,它会根据化学 ID 中的 OCV 表重新计算 FCC 和 RemCap,因此 OC 保护状态会因此而消失。

    要确定根本原因,我们需要测试中的 bqStudio 日志。 可能发生的情况是,计量器预测在开始充电时 FCC 比实际可用的 FCC 小得多(第 7.5节 FullChargeCapacity (FCC),RemainingCapacity (RemCap)和 RelativeStateOfCharge (RSOC))))

    如果充电期间温度变化(升高)或充电电流变化不可预测,可能会导致此标志设置不正确。  

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Wyatt,谢谢您的回答。

    是的,我可以进行测试,但请您大致描述该过程吗?
    我应该完全放电电池吗? 放电率?  

    在 FD 之后,我是否应该完全充电(充电率?) ? 我是否还必须遵守其他一些规定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabrizio,

    您应该执行与发生原始问题相同的测试,只需确保使用 bqStudio 记录数据。 这样我们就可以确认原因是什么。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    我将在本周进行测试。 不管怎样,您能否确认我可以将 EV2400连接到 I2C 总线上的危险 BMS 上(使用另一个周期)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabrizio,

    EV2400不能与其他主机系统配合使用,它没有冲突处理功能,因此很可能会导致记录错误或与 bqStudio 通信错误。 系统仍可以工作,但如果两台主机同时尝试通信,则会出现通信错误。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。 我们已将 EV2400与系统并行连接,这似乎工作正常。 我们将在未来几天进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是第一个日志,但我们没有完成收费。 在接下来的几天里,我将提供几个 log.e2e.ti.com/.../test_5F00_log.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabrizio,

    感谢您提供的数据,我们将等待更多日志。 您现在似乎也在为 CTO 获得不同的安全状态? 这意味着您最有可能充电时间过长。

    您是否还可以共享 GPCCHEM 报告以查找 CHEM ID?

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒