This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:在低电流负载下操作时 TPS61094能效

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070642/tps61094-tps61094-power-efficiency-when-operated-with-low-current-loads

部件号:TPS61094

我正在考虑将  TPS61094用于具有10-30mA 范围内的脉冲负载的应用,但通常为~1uA 或更低。  我看到数据表中有500uA 负载的编号,但我找不到任何适合更轻操作的数据表。 您是否有数据表明此转换器在极轻负载下的性能?  (降压模式~500nA,1uA,5uA,10uA 等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,帕特里克,

    感谢您的帮助。 首先,我想知道一些背景信息,以便您对本设备的理解是正确的。 您将如何使用 TPS61094? 您的 SUP,VCHG 和 ICHG 配置是什么? 您的输入是什么?您将使用 TPS61094进行哪些充电?

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,帕特里克,

    由于您没有回复,我请关闭此主题。 如果还有其他问题,请在下面提问。

    -文浩