This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:外部 CLK 输入开始时的行为

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1, LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067409/lm25149-q1-behavior-at-the-start-of-external-clk-input

部件号:LM25149-Q1
“线程: 测试”中讨论的其它部件, LM25149

您好,支持团队,

我对外部 CLK 输入开始时的行为有疑问。

当我启动 LM25149-Q1的 PFM/同步引脚的外部 CLK 输入时(如下图所示),它将进入 PFM 操作,然后进入 FPWM 操作。

我希望它只能在仍处于 FPWM 操作的情况下更改切换频率。 请告诉我这种行为的原因。

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kiyoshi,  

    我看不到这种行为,当我应用 SYNCIN 时,它会进入 FPWM。  

    测试案例是什么? RT 电阻器,外部同步频率和负载电流是多少?

    ——奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥兰多,

    很抱歉我没有显示测试条件。

    • VIN = 13.2 V
    • 输出电压= 3.3 V
    • 输出电流= 1 mA
    • RT = 47千欧
    • RCNFG = 30千欧
    • L = 2.2 uh
    • SYNCIN = 480 kHz (3.3Vp_p,占空比= 50%)

    此外,当负载电流增加时,未观察到这种情况。

    (下图中的负载电流为7A。)

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kiyoshi,

    让我检查一下,

    ——奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥兰多,

    您会在何时回答此问题?

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kiyoshi,

    今天我又看了一下,现在我也看到了同样的效果。

    控制 器似乎认为它处于 PFM 模式,输出电压过载,当应用外部时钟时,COMP 节点被向下拉至0V。 从 PFM 模式进入 FPWM 模式需要一些脉冲,因此在轻负载下,返回 FPWM 需要一些时间。

    让我明天与设计团队讨论为什么这将进入 PFM 模式。

    ——奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kiyoshi,

    PFM/同步引脚在第一个同步时钟周期从0到1。 这会立即将零件置于 PFM 模式,并为 PFM 模式启用零交叉(ZX)比较器。  

    同步信号从1变为0后,该部件将返回到 FPWM 模式,但 ZX 比较器需要一些时钟周期来禁用自身,这就是为什么在负载下不会发生同步信号。

    我建议在 LM25149启动前应用同步信号。

    希望这能有所帮助

    ——奥兰多