This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3895:封装高度说明

Guru**** 2535250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069610/tps3895-package-height-clarification

部件号:TPS3895

大家好,团队

TPS389x 数据表 显示了 Uson (干式)封装的2个封装规格:  DRY0006A (最大高度0.6mm)和 DRY0006B (最大高度0.55mm)。

如果客户订购了设备,则应交付以下哪项包装规范?

提前感谢!


此致,

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是由于不同制造地点的差异。 请使用0.6mm 作为最大值 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Masoud,

    感谢您的关注。 我们知道,这种变化是由不同的制造地点造成的。

    但是,我们的客户希望知道,他们将如何区分哪些设备的高度为0.55至0.6mm,而这些设备的高度为0.55毫米。

    希望您能帮助我们向客户澄清这一点。


    此致,

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar,

    我进一步研究了这一点。 目前,我们的所有生产设备出厂时最高高度为0.6mm。 没有计划改变这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Masoud,

    感谢您对该问题的帮助,但我们的客户提出了一些跟进问题:

    “-如果部件高度不同,安装程序的设置将受到影响,请予以澄清。

     - 当前以0.6mm 的单位生产/发货=这是否意味着将来不会生产/发货0.55mm?
    是否可以从数据表中删除0.55mm? 如果没有,是否有可能生产/运输?”


    此致,

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar 您好,

    是的,将来可以获得高度为0.55毫米的设备。