This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:用于 LTO 单节电池的 CHEMID

Guru**** 2540690 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069766/bq27z561-r2-chemid-for-lto-single-cell-battery

部件号:BQ27Z561-R2
“线程”中讨论的其它部件:GPCCHEMBQSTUDIOTEST

您好,

我们的客户 希望将此设备与锂钛酸盐单芯电池配合使用。 他们已按照使用 bqStudio 捕获日志文件的说明进行操作,并已将日志文件发送到 GPCCHEM 网站。  但是 ,提交的结果是找不到合适的 CHEMID。

您是否愿意帮助 您获取适合此电池的 CHEMID?

请参阅以下客户提供的电池详细信息和日志文件:

LTO 的额定电压为2.4V,充满电电电压约为2.8V,放电电电电压约为2.2V

e2e.ti.com/.../GPCPackaged-_2800_1_2900_.zip

谢谢你。

此致,

马文·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文您好,

    测量仪是否用于收集数据? 这种电池容量看起来非常小,您能否发送电池规格/数据表?

    放电电流准确度不是很好,放电流本身也很小。 chem ID 匹配可能不是很好,因为这是一种不太流行的细胞化学。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,Marvin,

    数据是使用 bqStudio 和 bq27z561EVM 进行记录的。

    电池容量为100mAh,放电是根据 SLVA725A (C/10)中的指导原则选择的。

    我们没有此电池的数据表。 正如马文所指出的,它的标称电压为2.4V,充电切断约为2.8V,放电电电压为2.2V。

    我认为您是正确的,因为所有可用的 Chem ID 都不合适,但我们希望定制的 Chem ID 能让我们使用此设备。

    此致,

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,西德,

    电流准确度应该更好一点,您使用的是什么尺寸的感应电阻器? 测试前校准是否已完成?

    如果需要,我们可以定制 chem ID。 我已向您发送朋友请求。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感应电阻器是安装在评估模块上的电阻器。 需要检查原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,EVM 具有0.001R 感应电阻器。

    校准未完成;我不确定该程序是什么样子。

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,西德,

    EVM 用户指南中概述了校准过程。 如果您只使用低电流,我还建议增加传感电阻,否则您的有效分辨率将非常低。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    当然,我可以增加感应电阻。 你推荐什么? 我认为数据表中的最大值是0.010R?

    此外,我还将了解校准程序。

    这两件事一旦完成,我想我应该再次放松,放气,放松记录吗?

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    从数据表看,我认为感应引脚上的最大电压输入为0.1伏。 我们的预期峰值(脉冲)电流为200mA,因此,如果我将感应电阻器换用为0.25R,将产生+/-0.05V 电压。 这听起来是对的吗?

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,西德,

    是的,校准后,使用更好的匹配感应电阻器,应再次收集数据。 它可能还不够好,因为100mAh 是此量规可以支持的最小值。

    您不需要使用全量程,它可能会溢出校准值。 您可以使用0.25欧姆感测进行测试,如果校准失败,我建议减小尺寸。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    我已经订购了一些0.25R 电阻器,应该能够在下周进行测试。 我应该在此处发布测试结果吗?

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    将感应电阻器更改为0.27R 后,我已校准仪表。 在我运行放松,放电,放松,再次测试之前,我的要求是您建议放电周期的负载电流是多少? 电池为100mAh 电池。

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,西德,

    我会在 SRN 和 SRP 引脚上施加足够的电流以获得至少几 mV。 通常,我们建议使用1毫欧姆感应电阻器的1-2A。

    如果校准失败,您可能需要减小传感电阻,因为这比预期的传感电阻值大得多。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,会尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,西德,

    应按照 GPCCHEM 工具指南(约 C/10)中的规定为 RDR 周期应用相同的电流。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    我完成了 RDR 测试并将日志提交到 ChemID 站点。 正如预期的那样,没有找到近似匹配。 我似乎无法在此处附加日志文件或报告。 您如何建议我们继续前进?

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,西德,

    您能否共享您捕获的数据日志和报告信息?

    您可以给我发送一封私人邮件来讨论 chem ID 过程。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到这条线程上载文件的方法,

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,西德,

    很抱歉,我误解了您的上一封邮件,您应该可以通过进入 insert>图像/视频/文件进行上传。

    我们可以在私人聊天中讨论。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒