This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54010:高度容差和额定值

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070927/tps54010-tolerance-and-nominal-value-for-the-height

部件号:TPS54010

尊敬的团队:

请告诉我 高度的公差和标称值,因为 DS only 表示最大值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yves,

    如前所述 ,您可能需要与包装团队核实。 第36页软件包中的机械数据提到,该工程图符合 JEDEC MO-153标准。

    您还可以向客户展示 JEDEC MO-153,每种标称/最小/最大尺寸都是共享的。 我认为这将是您的最佳选择。

    从 HTSSOP 的其他产品来看,机械数据附录看起来都很相似,最大仅为1.2mm。  

    请告诉我。

    非常感谢!


    此致,

    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yves,

    您还有其他问题吗? 是否提及 JEDEC MO-153标准对您的客户有帮助?

    让我知道我可以提供什么帮助。

    非常感谢!

    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yves,

    由于不活动,我将关闭此线程。

    如果您有任何意见或问题,请在下面回复。

    让我知道我可以提供什么帮助。

    非常感谢!

    此致,
    多里安