我们正在使用 BQ25570为纯净收获充电器中的3.2V LiFePO4 4000mAh 电池充电,并使用工作电子表格将配置了 VBAT_OV 的 ROV1和 ROV2设置为3.6V。 我们的太阳能电池板可产生高达7V 的电压,因此我们正在使用4.2V 低损耗电压调节 器来确保 BQ25570的电压不会高于其额定最大值。 出于测试目的,我们使用了低阻抗的4.2V 500mA 台式电源。
电池充电时间从最小未充电2.999V 到大约3.3V,不是预期值更接近3.6V,然后保持稳定状态。 拆下蓄电池并将其置于恒定电流放电设置电路中,与外部 LiFePO4充电器相比,它只能提供大约一半的容量。 有什么想法,为什么电池仅为其额定容量的50%充电? 我们的主板采用 ROV1/ROV2配置,用于普通的4.2V 锂聚合物电池,使用太阳能面板输入上的4.2V 稳压器完全充满电,没有问题。
在恒定的4.2V 电压调节太阳能输入情况下,我们应该为 VIN_DC 和 VREF_SAMP 设置什么来计算 ROC1和 ROC2?
谢谢!