This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:2对模式下出现问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068210/tps23881-problem-in-2-pair-mode

部件号:TPS23881
“线程: 测试”中讨论的其它部件

我们设计了一个带有 TPS23881芯片的卡。 通道1和通道2连接到一个 Eth 端口的 Alt-A 和 Alt-B,通道3和4连接到另一个端口的 Alt-A 和 Alt-B。

我已将摄像头连接到第一个 Eth 端口。 此摄像机支持2对模式,可以从 Alt-A 或 Alt-B 获取电源 我正在尝试配置 TPS23881,以在客户喜欢的 Alt-A 或 Alt-B 上为摄像机供电。

当我将通道1和2设置为自动模式时,摄像机由通道1供电。 通道1发现寄存器(0Ch)为24小时- 2类,有效。  
信道1发现寄存器(0Dh)为05小时-太高。 电源状态寄存器(10h)为11h。

当我在操作模式寄存器(12小时)中将通道2设置为关闭后,通道1将继续工作。  
但是,如果我将通道1设置为“关”,然后设置为“自动”并仅对通道1发出启动命令(写入1以注册19h),则该命令将不起作用。 在这种状态下,通道1发现寄存器(0Ch)为3-太低。

只有当我将两个通道都设置为“自动”并为两个通道1通电时,才会开始工作。

我做了些什么错了吗? 问题出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg,

    您在寄存器0x29中的配置是什么? 如果将2个通道连接到一个以太网端口,则需要配置0x29到4对。 请将0x29更改为4对90W,然后再次测试。 谢谢。  

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器0x29为0x33。 如果我将其设置为0x3f 或0xff,并对通道1和2执行断电和通电,则完全不起作用,寄存器0x0c 和0x0d 为0x03。

    据我所知,这款摄像机不支持4对模式,我正在尝试以2对模式使用它,只是想能够配置是使用 Alt-A 还是 Alt-B

    奥列格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg,

    那么您的 PD 是一个不符合要求的 PD,它只连接到 Alt A 或 Alt B,而另一对设置则保持浮动?  

    在这种情况下,在检测到这种不符合要求的 PD 后,主机 SW 需要具备一些智能才能进行一些配置。 我认为以下流程应该有效。  

    1. 将端口配置为4对模式(寄存器0x29),因为您的硬件设计为4对
    2. 连接 PD 后,读取检测和分类将在两个通道中产生结果。 如果连接了不符合标准的2对 PD,则只能在一个通道中看到有效的检测和分类结果
    3. 如果确认连接了不符合要求的2对 PD,请将0x29配置更改为2对,并将操作模式设置为关(0x12)至未连接到 PD 的另一个通道
    4. 然后再次检查检测和分类状态,确保它们有效  
    5. 通过连接到2对 PD 的0x19打开通道。  

    最好的雷加兹

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    据我所知,这是符合802.3af 标准的 PD。 所有4对都已连接,据我所知,它可以通过 Alt-A 或 Alt-B 供电

    当我配置4对模式时,寄存器0xC 和0xD 均为0x03。 是否有另一个要读取的寄存器用于检测和分类结果?

    当我配置2对模式并仅打开1个通道电源时,它不起作用,注册0xC 或0xD (取决于通电通道)为0x03或有时为0x05。 仅当我打开的两个通道在通道1上工作且寄存器0xC 为0x24且0xd 为0x03时。
    如果我第一次打开通道2电源,然后通道1在通道2上工作,而不是在通道1上工作

     此致,

     奥列格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg,

    在这种情况下,您应该能够打开2个通道的电源。 您可以共享端口电压和电流波形吗? 需要注意的一点是,如果电流低于75mA,一个通道将被关闭。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果我在双对模式下启用两个通道,这就是我在两个通道上获得的电压。 但是,如果我启用了一个通道电源,则根本无法启动。 即使我只使用2对电缆连接,只有启动2个通道时,电源输出才会开始工作。

    我做了些什么错了吗?

    奥列格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg,

    您能否在一个波形中捕获两个通道的电压和电流? 您还可以转储两种情况下的寄存器值吗? 谢谢。  

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,我们没有能够捕获电流波形的设备,

    这是通道1和2的电压(1为黄色),当我使用连接至 PD 的4对电缆接通两个通道的电源时。 以下是在此之后注册的内容

    REG 0x00 = 0x5b
    REG 0x01 = 0xf7
    REG 0x02 = 0x11
    REG 0x03 = 0x11
    REG 0x04 = 0x13
    REG 0x05 = 0x13
    REG 0x06 = 0x00
    REG 0x07 = 0x00
    REG 0x08 = 0x02
    REG 0x09 = 0x02
    REG 0x0a = 0x00
    REG 0x0B = 0x00
    REG 0x0c = 0x24
    REG 0x0d = 0x03
    REG 0x0E = 0x00
    REG 0x0F = 0x00
    REG 0x10 = 0x11
    REG 0x11 = 0x40
    REG 0x12 = 0xff
    REG 0x13 = 0x0F
    REG 0x14 = 0x00
    REG 0x15 = 0x00
    REG 0x16 = 0x00
    REG 0x17 = 0x80
    REG 0x18 = 0x00
    REG 0x19 = 0x00
    REG 0x1a = 0x00
    REG 0x1b = 0x55
    REG 0x1c = 0x00
    REG 0x1d = 0x00
    REG 0x1E = 0x0E
    REG 0x1f = 0xff
    REG 0x20 = 0xff
    REG 0x21 = 0xff
    REG 0x22 = 0x00
    REG 0x23 = 0x00
    REG 0x24 = 0x04
    REG 0x25 = 0x04
    REG 0x26 = 0xe4
    REG 0x27 = 0x00
    REG 0x28 = 0x00
    REG 0x29 = 0x33
    REG 0x2a = 0xff
    REG 0x2b = 0xff
    REG 0x2C = 0x75
    REG 0x2D = 0x00
    REG 0x2e = 0x6a
    REG 0x2F = 0x31
    REG 0x30 = 0x94
    REG 0x31 = 0x03
    REG 0x32 = 0xa3
    REG 0x33 = 0x31
    REG 0x34 = 0x00
    REG 0x35 = 0x00
    REG 0x36 = 0x00
    REG 0x37 = 0x00
    REG 0x38 = 0x00
    REG 0x39 = 0x00
    REG 0x3a = 0x00
    REG 0x3b = 0x00
    REG 0x3c = 0x00
    REG 0x3D = 0x00
    REG 0x3e = 0x00
    REG 0x3f = 0x00
    REG 0x40 = 0x00
    REG 0x41 = 0x07
    REG 0x42 = 0x17
    REG 0x43 = 0x22
    REG 0x44 = 0x7B
    REG 0x45 = 0x2b
    REG 0x46 = 0x00
    REG 0x47 = 0x00
    REG 0x48 = 0xf4
    REG 0x49 = 0x00
    REG 0x4a = 0x00
    REG 0x4b = 0x00
    REG 0x4c = 0x20
    REG 0x4d = 0x00
    REG 0x4e = 0x00
    REG 0x4f = 0x00
    REG 0x50 = 0x00
    REG 0x51 = 0x00
    REG 0x52 = 0x00
    REG 0x53 = 0x00
    REG 0x54 = 0x00
    REG 0x55 = 0x00
    REG 0x56 = 0x00
    REG 0x57 = 0x00
    REG 0x58 = 0x00
    REG 0x59 = 0x00
    REG 0x5a = 0x00
    REG 0x5b = 0x00
    REG 0x5c = 0x00
    REG 0x5d = 0x00
    REG 0x5e = 0x00
    REG 0x5f = 0x00
    REG 0x60 = 0x18
    REG 0x61 = 0x00
    REG 0x62 = 0x00
    REG 0x63 = 0x80
    REG 0x64 = 0x00
    REG 0x65 = 0x00
    REG 0x66 = 0x00
    REG 0x67 = 0x00
    REG 0x68 = 0x00
    REG 0x69 = 0x00
    REG 0x6a = 0x00
    REG 0x6b = 0x00
    REG 0x6c = 0x00
    REG 0x6d = 0x00
    REG 0x6e = 0x00
    REG 0x6f = 0x00

    这是通道1和通道2的电压(1为黄色),当我只打开通道1时,将4对电缆连接到 PD。 以下是在此之后注册的内容

    REG 0x00 = 0x4b
    REG 0x01 = 0xf7
    REG 0x02 = 0x11
    REG 0x03 = 0x11
    REG 0x04 = 0x01
    REG 0x05 = 0x01
    REG 0x06 = 0x00
    REG 0x07 = 0x00
    REG 0x08 = 0x01
    REG 0x09 = 0x01
    REG 0x0a = 0x00
    REG 0x0B = 0x00
    REG 0x0c = 0x03
    REG 0x0d = 0x00
    REG 0x0E = 0x00
    REG 0x0F = 0x00
    REG 0x10 = 0x00
    REG 0x11 = 0x40
    REG 0x12 = 0xff
    REG 0x13 = 0x0F
    REG 0x14 = 0x00
    REG 0x15 = 0x00
    REG 0x16 = 0x00
    REG 0x17 = 0x80
    REG 0x18 = 0x00
    REG 0x19 = 0x00
    REG 0x1a = 0x00
    REG 0x1b = 0x55
    REG 0x1c = 0x00
    REG 0x1d = 0x00
    REG 0x1E = 0xff
    REG 0x1f = 0xff
    REG 0x20 = 0xff
    REG 0x21 = 0xff
    REG 0x22 = 0x00
    REG 0x23 = 0x00
    REG 0x24 = 0x01
    REG 0x25 = 0x01
    REG 0x26 = 0xe4
    REG 0x27 = 0x00
    REG 0x28 = 0x00
    REG 0x29 = 0x33
    REG 0x2a = 0xff
    REG 0x2b = 0xff
    REG 0x2C = 0x6e
    REG 0x2D = 0x00
    REG 0x2e = 0xbf
    REG 0x2F = 0x31
    REG 0x30 = 0x00
    REG 0x31 = 0x00
    REG 0x32 = 0x00
    REG 0x33 = 0x00
    REG 0x34 = 0x00
    REG 0x35 = 0x00
    REG 0x36 = 0x00
    REG 0x37 = 0x00
    REG 0x38 = 0x00
    REG 0x39 = 0x00
    REG 0x3a = 0x00
    REG 0x3b = 0x00
    REG 0x3c = 0x00
    REG 0x3D = 0x00
    REG 0x3e = 0x00
    REG 0x3f = 0x00
    REG 0x40 = 0x00
    REG 0x41 = 0x07
    REG 0x42 = 0x17
    REG 0x43 = 0x22
    REG 0x44 = 0x51
    REG 0x45 = 0x00
    REG 0x46 = 0x00
    REG 0x47 = 0x00
    REG 0x48 = 0x00
    REG 0x49 = 0x00
    REG 0x4a = 0x00
    REG 0x4b = 0x00
    REG 0x4c = 0x00
    REG 0x4d = 0x00
    REG 0x4e = 0x00
    REG 0x4f = 0x00
    REG 0x50 = 0x00
    REG 0x51 = 0x00
    REG 0x52 = 0x00
    REG 0x53 = 0x00
    REG 0x54 = 0x00
    REG 0x55 = 0x00
    REG 0x56 = 0x00
    REG 0x57 = 0x00
    REG 0x58 = 0x00
    REG 0x59 = 0x00
    REG 0x5a = 0x00
    REG 0x5b = 0x00
    REG 0x5c = 0x00
    REG 0x5d = 0x00
    REG 0x5e = 0x00
    REG 0x5f = 0x00
    REG 0x60 = 0x18
    REG 0x61 = 0x00
    REG 0x62 = 0x00
    REG 0x63 = 0x80
    REG 0x64 = 0x00
    REG 0x65 = 0x00
    REG 0x66 = 0x00
    REG 0x67 = 0x00
    REG 0x68 = 0x00
    REG 0x69 = 0x00
    REG 0x6a = 0x00
    REG 0x6b = 0x00
    REG 0x6c = 0x00
    REG 0x6d = 0x00
    REG 0x6e = 0x00
    REG 0x6f = 0x00

    使用2对电缆的图片似乎相同

    这是通道1和2的电压(1为黄色),当我使用连接 至 PD 的2对电缆(仅限通道1)接通两个通道的电源时。 以下是在此之后注册的内容

    REG 0x00 = 0x5b
    REG 0x01 = 0xf7
    REG 0x02 = 0x11
    REG 0x03 = 0x11
    REG 0x04 = 0x13
    REG 0x05 = 0x13
    REG 0x06 = 0x00
    REG 0x07 = 0x00
    REG 0x08 = 0x02
    REG 0x09 = 0x02
    REG 0x0a = 0x00
    REG 0x0B = 0x00
    REG 0x0c = 0x24
    REG 0x0d = 0x03
    REG 0x0E = 0x00
    REG 0x0F = 0x00
    REG 0x10 = 0x11
    REG 0x11 = 0x40
    REG 0x12 = 0xff
    REG 0x13 = 0x0F
    REG 0x14 = 0x00
    REG 0x15 = 0x00
    REG 0x16 = 0x00
    REG 0x17 = 0x80
    REG 0x18 = 0x00
    REG 0x19 = 0x00
    REG 0x1a = 0x00
    REG 0x1b = 0x55
    REG 0x1c = 0x00
    REG 0x1d = 0x00
    REG 0x1E = 0x0E
    REG 0x1f = 0xff
    REG 0x20 = 0xff
    REG 0x21 = 0xff
    REG 0x22 = 0x00
    REG 0x23 = 0x00
    REG 0x24 = 0x04
    REG 0x25 = 0x04
    REG 0x26 = 0xe4
    REG 0x27 = 0x00
    REG 0x28 = 0x00
    REG 0x29 = 0x33
    REG 0x2a = 0xff
    REG 0x2b = 0xff
    REG 0x2C = 0x6d
    REG 0x2D = 0x00
    REG 0x2e = 0x6c
    REG 0x2F = 0x31
    REG 0x30 = 0xb6
    REG 0x31 = 0x03
    REG 0x32 = 0xa3
    REG 0x33 = 0x31
    REG 0x34 = 0x00
    REG 0x35 = 0x00
    REG 0x36 = 0x00
    REG 0x37 = 0x00
    REG 0x38 = 0x00
    REG 0x39 = 0x00
    REG 0x3a = 0x00
    REG 0x3b = 0x00
    REG 0x3c = 0x00
    REG 0x3D = 0x00
    REG 0x3e = 0x00
    REG 0x3f = 0x00
    REG 0x40 = 0x00
    REG 0x41 = 0x07
    REG 0x42 = 0x17
    REG 0x43 = 0x22
    REG 0x44 = 0x7B
    REG 0x45 = 0x2b
    REG 0x46 = 0x00
    REG 0x47 = 0x00
    REG 0x48 = 0xEA
    REG 0x49 = 0x00
    REG 0x4a = 0x00
    REG 0x4b = 0x00
    REG 0x4c = 0x20
    REG 0x4d = 0x00
    REG 0x4e = 0x00
    REG 0x4f = 0x00
    REG 0x50 = 0x00
    REG 0x51 = 0x00
    REG 0x52 = 0x00
    REG 0x53 = 0x00
    REG 0x54 = 0x00
    REG 0x55 = 0x00
    REG 0x56 = 0x00
    REG 0x57 = 0x00
    REG 0x58 = 0x00
    REG 0x59 = 0x00
    REG 0x5a = 0x00
    REG 0x5b = 0x00
    REG 0x5c = 0x00
    REG 0x5d = 0x00
    REG 0x5e = 0x00
    REG 0x5f = 0x00
    REG 0x60 = 0x18
    REG 0x61 = 0x00
    REG 0x62 = 0x00
    REG 0x63 = 0x80
    REG 0x64 = 0x00
    REG 0x65 = 0x00
    REG 0x66 = 0x00
    REG 0x67 = 0x00
    REG 0x68 = 0x00
    REG 0x69 = 0x00
    REG 0x6a = 0x00
    REG 0x6b = 0x00
    REG 0x6c = 0x00
    REG 0x6d = 0x00
    REG 0x6e = 0x00
    REG 0x6f = 0x00

    这是通道1和2的电压(1为黄色),当我 只打开通道1,且2对电缆连接到 PD 时。 以下是在此之后注册的内容

    REG 0x00 = 0x4b
    REG 0x01 = 0xf7
    REG 0x02 = 0x11
    REG 0x03 = 0x11
    REG 0x04 = 0x01
    REG 0x05 = 0x01
    REG 0x06 = 0x00
    REG 0x07 = 0x00
    REG 0x08 = 0x01
    REG 0x09 = 0x01
    REG 0x0a = 0x00
    REG 0x0B = 0x00
    REG 0x0c = 0x03
    REG 0x0d = 0x00
    REG 0x0E = 0x00
    REG 0x0F = 0x00
    REG 0x10 = 0x00
    REG 0x11 = 0x40
    REG 0x12 = 0xff
    REG 0x13 = 0x0F
    REG 0x14 = 0x00
    REG 0x15 = 0x00
    REG 0x16 = 0x00
    REG 0x17 = 0x80
    REG 0x18 = 0x00
    REG 0x19 = 0x00
    REG 0x1a = 0x00
    REG 0x1b = 0x55
    REG 0x1c = 0x00
    REG 0x1d = 0x00
    REG 0x1E = 0xff
    REG 0x1f = 0xff
    REG 0x20 = 0xff
    REG 0x21 = 0xff
    REG 0x22 = 0x00
    REG 0x23 = 0x00
    REG 0x24 = 0x01
    REG 0x25 = 0x01
    REG 0x26 = 0xe4
    REG 0x27 = 0x00
    REG 0x28 = 0x00
    REG 0x29 = 0x33
    REG 0x2a = 0xff
    REG 0x2b = 0xff
    REG 0x2C = 0x6d
    REG 0x2D = 0x00
    REG 0x2e = 0x31
    REG 0x2F = 0x6c
    REG 0x30 = 0x00
    REG 0x31 = 0x00
    REG 0x32 = 0x00
    REG 0x33 = 0x00
    REG 0x34 = 0x00
    REG 0x35 = 0x00
    REG 0x36 = 0x00
    REG 0x37 = 0x00
    REG 0x38 = 0x00
    REG 0x39 = 0x00
    REG 0x3a = 0x00
    REG 0x3b = 0x00
    REG 0x3c = 0x00
    REG 0x3D = 0x00
    REG 0x3e = 0x00
    REG 0x3f = 0x00
    REG 0x40 = 0x00
    REG 0x41 = 0x07
    REG 0x42 = 0x17
    REG 0x43 = 0x22
    REG 0x44 = 0x51
    REG 0x45 = 0x00
    REG 0x46 = 0x00
    REG 0x47 = 0x00
    REG 0x48 = 0x00
    REG 0x49 = 0x00
    REG 0x4a = 0x00
    REG 0x4b = 0x00
    REG 0x4c = 0x00
    REG 0x4d = 0x00
    REG 0x4e = 0x00
    REG 0x4f = 0x00
    REG 0x50 = 0x00
    REG 0x51 = 0x00
    REG 0x52 = 0x00
    REG 0x53 = 0x00
    REG 0x54 = 0x00
    REG 0x55 = 0x00
    REG 0x56 = 0x00
    REG 0x57 = 0x00
    REG 0x58 = 0x00
    REG 0x59 = 0x00
    REG 0x5a = 0x00
    REG 0x5b = 0x00
    REG 0x5c = 0x00
    REG 0x5d = 0x00
    REG 0x5e = 0x00
    REG 0x5f = 0x00
    REG 0x60 = 0x18
    REG 0x61 = 0x00
    REG 0x62 = 0x00
    REG 0x63 = 0x80
    REG 0x64 = 0x00
    REG 0x65 = 0x00
    REG 0x66 = 0x00
    REG 0x67 = 0x00
    REG 0x68 = 0x00
    REG 0x69 = 0x00
    REG 0x6a = 0x00
    REG 0x6b = 0x00
    REG 0x6c = 0x00
    REG 0x6d = 0x00
    REG 0x6e = 0x00
    REG 0x6f = 0x00

    此致,

    奥列格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg,

    对于4对端口,您需要配置寄存器 0x29到4对。 请将0x29设置为0xFF,并在寄存器0x14中启用所有通道的检测和分类。 由于将端口配置为自动模式(寄存器0x12),因此不需要将开机命令发送到0x19。 设备应自动启动端口。 只有在将端口设置为半自动或手动模式时,才需要0x19。 谢谢。

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny,

    您是否意味着即使对于802.1af PD,我也应该以4对模式配置芯片?

    如果我不需要通电,执行重新初始化的正确方法是什么? 例如,如果我要从2对模式更改为4对模式? 如果我只是更改0x29寄存器,则什么也不会发生,因此我尝试关闭/打开电源。 我看到的另一种方法是在0x12中将端口设置为关,在寄存器0x14中禁用检测和分类,将端口设置回自动并重新启用检测和分类。 正确顺序是什么?

    无论如何,当我设置为4对模式时,PD 不会通电。 在这种情况下,它会一直处于趋势状态,并且不会像双对模式那样停止。 参见电压并在此之后进行记录



    REG 0x00 = 0x0B
    REG 0x01 = 0xf7
    REG 0x02 = 0x11
    REG 0x03 = 0x11
    REG 0x04 = 0x03
    REG 0x05 = 0x03
    REG 0x06 = 0x00
    REG 0x07 = 0x00
    REG 0x08 = 0x00
    REG 0x09 = 0x00
    REG 0x0a = 0x00
    REG 0x0B = 0x00
    REG 0x0c = 0x03
    REG 0x0d = 0x03
    REG 0x0E = 0x00
    REG 0x0F = 0x00
    REG 0x10 = 0x00
    REG 0x11 = 0x40
    REG 0x12 = 0x0F
    REG 0x13 = 0x0F
    REG 0x14 = 0x33
    REG 0x15 = 0x00
    REG 0x16 = 0x00
    REG 0x17 = 0x80
    REG 0x18 = 0x00
    REG 0x19 = 0x00
    REG 0x1a = 0x00
    REG 0x1b = 0x55
    REG 0x1c = 0x00
    REG 0x1d = 0x00
    REG 0x1E = 0xff
    REG 0x1f = 0xff
    REG 0x20 = 0xff
    REG 0x21 = 0xff
    REG 0x22 = 0x00
    REG 0x23 = 0x00
    REG 0x24 = 0x00
    REG 0x25 = 0x00
    REG 0x26 = 0xe4
    REG 0x27 = 0x00
    REG 0x28 = 0x00
    REG 0x29 = 0xff
    REG 0x2a = 0xff
    REG 0x2b = 0xff
    REG 0x2C = 0x70
    REG 0x2D = 0x00
    REG 0x2e = 0x90
    REG 0x2F = 0x31
    REG 0x30 = 0x00
    REG 0x31 = 0x00
    REG 0x32 = 0x00
    REG 0x33 = 0x00
    REG 0x34 = 0x00
    REG 0x35 = 0x00
    REG 0x36 = 0x00
    REG 0x37 = 0x00
    REG 0x38 = 0x00
    REG 0x39 = 0x00
    REG 0x3a = 0x00
    REG 0x3b = 0x00
    REG 0x3c = 0x00
    REG 0x3D = 0x00
    REG 0x3e = 0x00
    REG 0x3f = 0x00
    REG 0x40 = 0x00
    REG 0x41 = 0x07
    REG 0x42 = 0x17
    REG 0x43 = 0x22
    REG 0x44 = 0x50
    REG 0x45 = 0x50
    REG 0x46 = 0x00
    REG 0x47 = 0x00
    REG 0x48 = 0x00
    REG 0x49 = 0x00
    REG 0x4a = 0x00
    REG 0x4b = 0x00
    REG 0x4c = 0x00
    REG 0x4d = 0x00
    REG 0x4e = 0x00
    REG 0x4f = 0x00
    REG 0x50 = 0x00
    REG 0x51 = 0x00
    REG 0x52 = 0x00
    REG 0x53 = 0x00
    REG 0x54 = 0x00
    REG 0x55 = 0x00
    REG 0x56 = 0x00
    REG 0x57 = 0x00
    REG 0x58 = 0x00
    REG 0x59 = 0x00
    REG 0x5a = 0x00
    REG 0x5b = 0x00
    REG 0x5c = 0x00
    REG 0x5d = 0x00
    REG 0x5e = 0x00
    REG 0x5f = 0x00
    REG 0x60 = 0x18
    REG 0x61 = 0x00
    REG 0x62 = 0x00
    REG 0x63 = 0x80
    REG 0x64 = 0x00
    REG 0x65 = 0x00
    REG 0x66 = 0x00
    REG 0x67 = 0x00
    REG 0x68 = 0x00
    REG 0x69 = 0x00
    REG 0x6a = 0x00
    REG 0x6b = 0x00
    REG 0x6c = 0x00
    REG 0x6d = 0x00
    REG 0x6e = 0x00
    REG 0x6f = 0x00

    我们目前没有802.3bt PD,我们会在得到它的帮助后立即测试它的工作原理。

    回到我原来的问题-是否可以通过 Alt-A 或 Alt-B 配置芯片为802.1af PD 供电?

    我们的主板上是否存在硬件问题?

    此致,

     奥列格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg,

    2对或4对的配置并不取决于 PD,而是取决于您的硬件设计。 如果硬件将2个 PSE 通道连接到1个 RJ45端口,则必须将该端口配置为4对端口。  

    配置后,不应更改0x29配置以进行正常操作。 只要在0x14中启用检测/分类,如果端口设置为自动模式,则端口应自动打开。 如果处于半自动模式,则需要通过将开机命令发送到0x19来启用端口。  

    在您的情况下,端口无法通电是因为检测结果无效。 0x0C 和0x0D 显示检测结果是电阻过低。 要么是您的 PD 不符合规范,要么是 PSE 硬件设计存在一些问题。 当端口未连接时,请检查端口电压。 它应该如下所示:

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny,

    感谢您的回答。 我们在没有连接的情况下检查了它,发现它与它应该不同,并发现了硬件问题。 现在,当没有连接任何设备时,似乎正常:

    但连接 PD 时,它仍然无法工作。 它如下所示

     寄存器0xC 和0xD 正在更改,我看到了值0x00,0x04,0x74,0x24。 以下是几个寄存器转储

    REG 0x00 = 0x7B
    REG 0x01 = 0xf7
    REG 0x02 = 0x13
    REG 0x03 = 0x13
    REG 0x04 = 0x2F
    REG 0x05 = 0x2F
    REG 0x06 = 0x02
    REG 0x07 = 0x02
    REG 0x08 = 0x03
    REG 0x09 = 0x03
    REG 0x0a = 0x00
    REG 0x0B = 0x00
    REG 0x0c = 0x74
    REG 0x0d = 0x74
    REG 0x0E = 0x06
    REG 0x0F = 0x06
    REG 0x10 = 0x00
    REG 0x11 = 0x40
    REG 0x12 = 0xff
    REG 0x13 = 0x0F
    REG 0x14 = 0xff
    REG 0x15 = 0x00
    REG 0x16 = 0x00
    REG 0x17 = 0x80
    REG 0x18 = 0x00
    REG 0x19 = 0x00
    REG 0x1a = 0x00
    REG 0x1b = 0x55
    REG 0x1c = 0x01
    REG 0x1d = 0x00
    REG 0x1E = 0xff
    REG 0x1f = 0xff
    REG 0x20 = 0xff
    REG 0x21 = 0xff
    REG 0x22 = 0x00
    REG 0x23 = 0x00
    REG 0x24 = 0x0a
    REG 0x25 = 0x0a
    REG 0x26 = 0xe4
    REG 0x27 = 0x00
    REG 0x28 = 0x00
    REG 0x29 = 0xff
    REG 0x2a = 0xff
    REG 0x2b = 0xff
    REG 0x2C = 0x77
    REG 0x2D = 0x00
    REG 0x2e = 0xF1
    REG 0x2F = 0x3a
    REG 0x30 = 0x33
    REG 0x31 = 0x09
    REG 0x32 = 0x00
    REG 0x33 = 0x00
    REG 0x34 = 0x68
    REG 0x35 = 0x28
    REG 0x36 = 0x00
    REG 0x37 = 0x00
    REG 0x38 = 0x00
    REG 0x39 = 0x00
    REG 0x3a = 0x00
    REG 0x3b = 0x00
    REG 0x3c = 0x00
    REG 0x3D = 0x00
    REG 0x3e = 0x00
    REG 0x3f = 0x00
    REG 0x40 = 0x00
    REG 0x41 = 0x07
    REG 0x42 = 0x17
    REG 0x43 = 0x22
    REG 0x44 = 0x75
    REG 0x45 = 0x75
    REG 0x46 = 0xff
    REG 0x47 = 0xff
    REG 0x48 = 0xd4
    REG 0x49 = 0xe9
    REG 0x4a = 0x00
    REG 0x4b = 0x00
    REG 0x4c = 0x27
    REG 0x4d = 0x27
    REG 0x4e = 0x00
    REG 0x4f = 0x00
    REG 0x50 = 0x00
    REG 0x51 = 0x00
    REG 0x52 = 0x00
    REG 0x53 = 0x00
    REG 0x54 = 0x00
    REG 0x55 = 0x00
    REG 0x56 = 0x00
    REG 0x57 = 0x00
    REG 0x58 = 0x00
    REG 0x59 = 0x00
    REG 0x5a = 0x00
    REG 0x5b = 0x00
    REG 0x5c = 0x00
    REG 0x5d = 0x00
    REG 0x5e = 0x00
    REG 0x5f = 0x00
    REG 0x60 = 0x18
    REG 0x61 = 0x00
    REG 0x62 = 0x00
    REG 0x63 = 0x80
    REG 0x64 = 0x00
    REG 0x65 = 0x00
    REG 0x66 = 0x00
    REG 0x67 = 0x00
    REG 0x68 = 0x00
    REG 0x69 = 0x00
    REG 0x6a = 0x00
    REG 0x6b = 0x00
    REG 0x6c = 0x00
    REG 0x6d = 0x00
    REG 0x6e = 0x00
    REG 0x6f = 0x00

    REG 0x00 = 0x58
    REG 0x01 = 0xf7
    REG 0x02 = 0x00
    REG 0x03 = 0x00
    REG 0x04 = 0x3f
    REG 0x05 = 0x3f
    REG 0x06 = 0x00
    REG 0x07 = 0x00
    REG 0x08 = 0x03
    REG 0x09 = 0x03
    REG 0x0a = 0x00
    REG 0x0B = 0x00
    REG 0x0c = 0x24
    REG 0x0d = 0x24
    REG 0x0E = 0x06
    REG 0x0F = 0x06
    REG 0x10 = 0x00
    REG 0x11 = 0x40
    REG 0x12 = 0xff
    REG 0x13 = 0x0F
    REG 0x14 = 0xff
    REG 0x15 = 0x00
    REG 0x16 = 0x00
    REG 0x17 = 0x80
    REG 0x18 = 0x00
    REG 0x19 = 0x00
    REG 0x1a = 0x00
    REG 0x1b = 0x55
    REG 0x1c = 0x01
    REG 0x1d = 0x00
    REG 0x1E = 0xff
    REG 0x1f = 0xff
    REG 0x20 = 0xff
    REG 0x21 = 0xff
    REG 0x22 = 0x00
    REG 0x23 = 0x00
    REG 0x24 = 0x0F
    REG 0x25 = 0x0F
    REG 0x26 = 0xe4
    REG 0x27 = 0x00
    REG 0x28 = 0x00
    REG 0x29 = 0xff
    REG 0x2a = 0xff
    REG 0x2b = 0xff
    REG 0x2C = 0x77
    REG 0x2D = 0x00
    REG 0x2e = 0xf0
    REG 0x2F = 0x3a
    REG 0x30 = 0x28
    REG 0x31 = 0x09
    REG 0x32 = 0x00
    REG 0x33 = 0x00
    REG 0x34 = 0x65
    REG 0x35 = 0x28
    REG 0x36 = 0x00
    REG 0x37 = 0x00
    REG 0x38 = 0x00
    REG 0x39 = 0x00
    REG 0x3a = 0x00
    REG 0x3b = 0x00
    REG 0x3c = 0x00
    REG 0x3D = 0x00
    REG 0x3e = 0x00
    REG 0x3f = 0x00
    REG 0x40 = 0x00
    REG 0x41 = 0x07
    REG 0x42 = 0x17
    REG 0x43 = 0x22
    REG 0x44 = 0x76
    REG 0x45 = 0x75
    REG 0x46 = 0xff
    REG 0x47 = 0xff
    REG 0x48 = 0x00
    REG 0x49 = 0x00
    REG 0x4a = 0x00
    REG 0x4b = 0x00
    REG 0x4c = 0x27
    REG 0x4d = 0x27
    REG 0x4e = 0x00
    REG 0x4f = 0x00
    REG 0x50 = 0x00
    REG 0x51 = 0x00
    REG 0x52 = 0x00
    REG 0x53 = 0x00
    REG 0x54 = 0x00
    REG 0x55 = 0x00
    REG 0x56 = 0x00
    REG 0x57 = 0x00
    REG 0x58 = 0x00
    REG 0x59 = 0x00
    REG 0x5a = 0x00
    REG 0x5b = 0x00
    REG 0x5c = 0x00
    REG 0x5d = 0x00
    REG 0x5e = 0x00
    REG 0x5f = 0x00
    REG 0x60 = 0x18
    REG 0x61 = 0x00
    REG 0x62 = 0x00
    REG 0x63 = 0x80
    REG 0x64 = 0x00
    REG 0x65 = 0x00
    REG 0x66 = 0x00
    REG 0x67 = 0x00
    REG 0x68 = 0x00
    REG 0x69 = 0x00
    REG 0x6a = 0x00
    REG 0x6b = 0x00
    REG 0x6c = 0x00
    REG 0x6d = 0x00
    REG 0x6e = 0x00
    REG 0x6f = 0x00

    REG 0x00 = 0x6b
    REG 0x01 = 0xf7
    REG 0x02 = 0x13
    REG 0x03 = 0x13
    REG 0x04 = 0x0c
    REG 0x05 = 0x0c
    REG 0x06 = 0x02
    REG 0x07 = 0x02
    REG 0x08 = 0x03
    REG 0x09 = 0x03
    REG 0x0a = 0x00
    REG 0x0B = 0x00
    REG 0x0c = 0x00
    REG 0x0d = 0x00
    REG 0x0E = 0x06
    REG 0x0F = 0x06
    REG 0x10 = 0x00
    REG 0x11 = 0x40
    REG 0x12 = 0xff
    REG 0x13 = 0x0F
    REG 0x14 = 0xff
    REG 0x15 = 0x00
    REG 0x16 = 0x00
    REG 0x17 = 0x80
    REG 0x18 = 0x00
    REG 0x19 = 0x00
    REG 0x1a = 0x00
    REG 0x1b = 0x55
    REG 0x1c = 0x00
    REG 0x1d = 0x00
    REG 0x1E = 0xff
    REG 0x1f = 0xff
    REG 0x20 = 0xff
    REG 0x21 = 0xff
    REG 0x22 = 0x00
    REG 0x23 = 0x00
    REG 0x24 = 0x00
    REG 0x25 = 0x00
    REG 0x26 = 0xe4
    REG 0x27 = 0x00
    REG 0x28 = 0x00
    REG 0x29 = 0xff
    REG 0x2a = 0xff
    REG 0x2b = 0xff
    REG 0x2C = 0x77
    REG 0x2D = 0x00
    REG 0x2e = 0x9f
    REG 0x2F = 0x3a
    REG 0x30 = 0x00
    REG 0x31 = 0x00
    REG 0x32 = 0x00
    REG 0x33 = 0x00
    REG 0x34 = 0x00
    REG 0x35 = 0x00
    REG 0x36 = 0x00
    REG 0x37 = 0x00
    REG 0x38 = 0x00
    REG 0x39 = 0x00
    REG 0x3a = 0x00
    REG 0x3b = 0x00
    REG 0x3c = 0x00
    REG 0x3D = 0x00
    REG 0x3e = 0x00
    REG 0x3f = 0x00
    REG 0x40 = 0x00
    REG 0x41 = 0x07
    REG 0x42 = 0x17
    REG 0x43 = 0x22
    REG 0x44 = 0x00
    REG 0x45 = 0x00
    REG 0x46 = 0xff
    REG 0x47 = 0xff
    REG 0x48 = 0x00
    REG 0x49 = 0x00
    REG 0x4a = 0x00
    REG 0x4b = 0x00
    REG 0x4c = 0x00
    REG 0x4d = 0x00
    REG 0x4e = 0x00
    REG 0x4f = 0x00
    REG 0x50 = 0x00
    REG 0x51 = 0x00
    REG 0x52 = 0x00
    REG 0x53 = 0x00
    REG 0x54 = 0x00
    REG 0x55 = 0x00
    REG 0x56 = 0x00
    REG 0x57 = 0x00
    REG 0x58 = 0x00
    REG 0x59 = 0x00
    REG 0x5a = 0x00
    REG 0x5b = 0x00
    REG 0x5c = 0x00
    REG 0x5d = 0x00
    REG 0x5e = 0x00
    REG 0x5f = 0x00
    REG 0x60 = 0x18
    REG 0x61 = 0x00
    REG 0x62 = 0x00
    REG 0x63 = 0x80
    REG 0x64 = 0x00
    REG 0x65 = 0x00
    REG 0x66 = 0x00
    REG 0x67 = 0x00
    REG 0x68 = 0x00
    REG 0x69 = 0x00
    REG 0x6a = 0x00
    REG 0x6b = 0x00
    REG 0x6c = 0x00
    REG 0x6d = 0x00
    REG 0x6e = 0x00
    REG 0x6f = 0x00

    我们尝试了几个结果相同的不同 PD

    现在有什么问题?

    此致,

     奥列格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg,

    看起来 PSE 报告自0x00和0x06-0x09寄存器开始故障和 PCUT 故障。 看起来 PD 在浪涌和正常操作模式下消耗的电流太多。 请测量端口电流并与浪涌和 PCUT 进行比较。 当 PD 消耗的电流太多时,PSE 的行为是预期的。 谢谢。

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny,

    我们看到多个 PD 的行为相同,因此问题似乎出在我们的设计上。 请看一下我们的示意图吗?

    e2e.ti.com/.../ml684dlp_5F00_ana_5F00_PoE.pdf

    此致,

     奥列格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg,

    示意图中的 RS1到 RS4是什么?

    典型的4对应用如下所示:

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny,

    原理图中的 RSx 是印刷电路板的短路。

    我们的原理图似乎与您发送的内容相同。

    我也尝试使用半自动模式。 我看到,在这种情况下寄存器0xc,0xd 在0x74和0x24之间切换(或对于另一 PD 类型,为0x74和0x44)。 如果在这种情况下,我打开电源有时会工作并打开 PD 电源(可能是当我在普通类检测中而不是在过电流0x74中获得 PD 时)。

    您是否有一个工作案例中的寄存器转储示例,以查看我们是否需要配置其他内容?

    有人提出什么可以导致这种行为?

    谢谢你

     奥列格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oleg,

    看起来您正在获得类过电流。 请捕获端口电流波形吗? 我们需要考虑这一点。 您也可以在电路板上检查电流感应,以确保电流测量准确无误。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Penn

    您是不是指 Rsense 上的差分波形?

    我们检查了 Rsense,它是0.22欧姆

    奥列格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg,

    这是问题的所在。 您需要使用200mohm 电阻器。 否则,测量类电流会偏移。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny,

    偏差只有10% - 0.22而不是0.2欧姆。 您认为这会导致此类问题吗?

    寄存器0x2a,0x2b 的正确值是多少。 我们目前有0xFF—这是否正常?

    奥列格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg,

    这是类电流范围。 根据测量的类电流,我们确定类电平。 10%可以将类别电流从一个级别转换为另一个级别。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Penn

    感谢你的帮助。 200mohm 电阻器解决了该问题

    此致,

     奥列格