This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240-Q1:输出电流限制

Guru**** 2509975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61240-Q1, TPS61029-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070102/tps61240-q1-output-current-limit

部件号:TPS61240-Q1
“线程: TPS61029-Q1”中讨论的其它部件

您好,

我们在设计中使用 TPS61240-Q1,输入电源为3.0V。 在更新的设计中,我们增加了额外负载,5V0的总负载为281 mA。 我想知道受控设备是否在105摄氏度的工作温度下支持此负载电流。

从图 5在数据表中,我可以推断,当 Vin = 3.0 V 时,设备支持300 mA 的电流。请确认在105 °C 的工作温度下是否支持此电流,并告诉我们在这种环境下是否“安全”使用。

此致,

脱欧琼斯·萨卡里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,脱欧

     我们没有 TPS61240-Q1的输出电流限制。 相反,我们限制输入电流。 当输出电流升高以达到输入电流限制时,TPS61240-Q1会主动进入电流限制操作。

    请使用下面的方程式进行计算

    方程式内部:

    VIN,最小值为最小输入电压;

    IIN,min 是最小输入电流限制 I

    η 是效率数据。 假设 VIN=3V,IOUT =281mA,105C 温度为80%。

    因此,最坏情况下的最大输出电流为240mA,低于281mA。 我 认为在您的情况下使用它是有风险的。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    感谢您的详细阐述。  

    如果可能,您能否建议一种非常类似于  TPS61240-Q1的合适替代产品。 我在 TI 网站上的勘探中无法找到任何此类产品。

    此致,

    脱欧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,脱欧

    必须使用 Q 级吗? 所以我认为您的输入电压是3.0V,输出是5.0V/300mA?

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    是的,该设备应符合汽车标准。 指定的参数是必需的。

    此致,

    脱欧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,脱欧

    很抱歉耽误你的回答。 我认为 TPS61029-Q1可能是您的理想选择。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,韦浩

    感谢您的建议。

    我曾将其视为  TPS61240-Q1的替代产品,但发现它相对于我们的要求(占地面积和电流额定值偏高)的评级过高。  

    但是,我们正在尝试重新计算主板的电流消耗,以便在 我们的应用中保留 TPS61240-Q1,我们现在对此非常满意。 通过精确计算,总电流消耗降至230 mA。 这使得 TPS61240-Q1这款器件 非常合适。

    再次感谢他们的帮助。

    此致,

    脱欧