This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:未连接电池时,输出无法启动

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070343/bq24079-output-does-not-start-when-the-battery-is-not-connected

部件号:BQ24079
我正在尝试在断开电池连接的情况下使用 USB 电源启动。
输出负载连接到升压转换器。
但是,即使连接了 USB,也不会输出电压。
通过 USB 将 EN2向上拉一次,可以改进此功能。
或者,可以通过断开升压转换器的连接来改进它。
要使电压正常输出,需要采取哪种措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    升压转换器使用多少电流? 听起来这可能是由于 EN2最初连接至 OUT 而检测到短路。 另一种方法是将 EN2拉至插针。

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    升压转换器正在流动500mA。
    因此,似乎检测到短路。
    按照建议,我通过将 EN2拉至插针来连接 EN2。
    但是,输出将以相同的操作停止。
    此外,在极少数情况下,它可能是正常输出的。
    它无法稳定工作。
    是否有办法在不降低输出电流的情况下处理它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很有趣,还可以 我们可以尝试增加输出引脚上的电容吗? 您是否能够在输入和输出电压上提供波形?

    我还看到您已将充电电流配置为大约1.4A,输入电流配置为1.4A。 我们能否减少电流以使输出电流达到足够的电流(将电流降低到大约1A)。 由于 DPPM 不能为输出和电池消耗的组合1.9A 供电,该设备将会降低充电电流,但这可能有助于降低输出短路的机会。  

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试根据建议增加输出引脚的容量。
    μF 增加到220 ̊ C,从而使产量保持稳定。
    在 μF º C 时不稳定。
    它可能受到增压转换器引起的开关噪音的影响。
    使用220μF 解决了此问题。
    感谢你的建议。