This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:用于 MSL-2至 MSL-1的 TPS22810DRVR 多氯化萘

Guru**** 1095350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070897/tps22810-tps22810drvr-pcn-for-msl-2-to-msl-1

部件号:TPS22810

您好 TI 工程师,

我是东京电子设备技术支持人员的 Junichi Komura。
我们对 TPS22810DRVR MSL 更新为 MSL-2至 MSL-1有疑问。

因为我们的客户(NEC)收到了两种类型的 MSL-1 (DC:2137)和 MSL-2 (DC:2114)卷。
最新数据表已更新 MSL-1 (2021年9月28日),
但我们尚未收到任何 PCN/通知。

为了向我们的客户(NEC 和其他人)通报这一变化,
我们想知道 TI 何时发布此更新的 PCN。
或任何建议,请告诉我们。

谢谢,致以诚挚的问候,
J.Komura@TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Komura-San,

    我需要与我的团队联系,为您找到答案。 我将最迟于1/24向您提供最新信息。

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伯姆赛德-桑,

    感谢您的重播和热情支持。

    我们将等待您的更新信息。

    再次感谢,致以诚挚的问候,
    J.Komura@TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Komura-San,

    CDAT 对该材料集进行了鉴定,并确认他们可以满足 MSL 1要求,因此可以从 MSL 2放松到 MSL 1。  由于这不需要任何额外的处理要求,因此我们通常不会为此类更改发布 PCN。

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伯姆赛德-桑,

    感谢您的重播和更新信息。

    即使我们看到 MSL-1的变化是放松的状态, J-STD-046之间的关系如何。

    根据此 JEDEC -046,解密要求可能需要客户通知。

    它是否明确了这一要求?

    而且“无色”,很容易发现客户的差异。
    我认为我们需要对客户进行点点点点点点点点点点点点点点点点点点出。
    请就此发表评论或建议。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    J.Komura@TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Komura-San,

    不用客气。

    我已将您的问题转发给我们的质量团队,希望最迟在明天得到解答。 感谢您的耐心等待。

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Komura-San,

    干包装要求基于 MSL 等级,要求 PCN 通知。 它不是基于 MSL 升级。 由于 MSL-2的地板寿命为1年,并且已升级为 MSL-1,其地板寿命不受限制,因此不需要通知。 如果您对此有任何疑问,请随时重新打开此主题。

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伯姆赛德-桑,

    非常感谢您的重播和回答我的问题。

    我理解客户的意见,并能为其提供支持。  

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    J.Komura@TED