This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546A24A:EN/UVLO 引脚的内部上拉

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546A24A, TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070695/tps546a24a-internal-pull-up-at-en-uvlo-pin

“线程”中讨论的其它部件:TPS546A24ATPS62913
  • 部件号:TPS546A24A

大家好,团队

在数据表中,EN/UVLO 引脚具有内部上拉(Ihys),如下图所示。 我们尝试将此推拉用作 TPS62913上的电源正常引脚的拉拔。

但是 ,TPS546A24A 不输出电压。  

我们可以使用此内部抽拉功能吗? 还是需要设置才能使用此下拉式?

此致,

三塔马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    请你作出回应。

    如果我要写更多信息,请告诉我。

    此致,

    三塔马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我对迟迟未作出答复深表歉意。  由于 E2E 论坛出现系统错误,我们直到现在才看到您的帖子。

    是的,TPS546A24A 在“启用”引脚上有一个称为“Ihys”的内部上拉电流源,但当 EN/UVLO 低时,此电流被 CNTRL 信号禁用。  因此,当 EN/UVLO 引脚连接到 TPS62913的 PGOOD 引脚时,您看不到任何电压。  事实上,当 TPS546A24A 被禁用(EN/UVLO < 0.9V)时,EN/UVLO 引脚加载的下拉电阻较小(典型值为100nA),以防止 EN/UVLO 引脚在没有故意外部上拉的情况下“漂移”。

    要使用 TPS62913的 PGOOD 启用 TPS546A24A,您需要一个外部上拉,能够克服 TPS546A24A 的100nA 泄漏电流和 TPS62913的500nA 泄漏电流,同时仍超过 TPS546A24A 的1.05V 阈值。