This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:和 TPS84A20电压滴漏

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS84A20, TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070422/tps74401-and-tps84a20-voltage-dripping

部件号:TPS74401
“线程:测试”, TPS84A20

我使用 TPS74401为 Virtex-7 FPGA 提供 AVCC 1.018V。 在正常工作条件下,电压波动是稳定的,但当我加载特定的位文件(伊伯特测试用例)时,电压输出就像具有10-90占空比的~17Hz 时钟信号(附加图像)。 3个 LDO 用于为 GT 磁贴供电。此 LDO 的输入来自 TPS84A20模块。  TPS84A20的输出为1.5V,由此产生1.018V。 加载特定位文件时,1.5V 输出 aslo 显示具有相同频率的波纹。 请查看此问题并帮助我解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我发现这与 另一个 E2E 帖子的问题相同。  

    为了帮助诊断此问题,我需要您提供更多信息。 如果可能,包括 LDO 的输入(TPS84A20的输出)和同一范围激发上的 LDO 输出将是一个良好的开始,如果可以,包括 LDO 的输入电流也将有所帮助。

     我认为您所观察到的周期是由于 t_STR 规范规定的最短启动时间。 您测量的周期约为59us,最小启动时间为额定100us。 具体取决于启动的定义(例如 0% VOUT 到95%的 VOUT 或类似的东西),我认为这看起来非常接近。 因此,由于某些原因,LDO 一直在尝试打开电源,但会停止并关闭电源。 查看相同范围内的输入和输出将有助于缩小发生这种情况的可能原因。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    另一个 E2E 帖子相同。 请找到随附的输入(绿色)和输出(黄色)波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您提供的示波器图显示,该问题与导致电源循环的源阻抗无关,当输入低于 UVLO 时,无法重新启动。  

    您能否共享此 LDO 的原理图? 我看不到会导致这种情况的明显原因,但由于问题似乎与负载电流增加有关,因此功率消耗增加,我认为这可能会进入热关机状态,并且由于某种原因无法重新启动。  

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以分享主板布局的片段吗? 这将帮助我评估您的应用将具有的热特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到随附的尖嘴。 运行时,我检查了 IC 的温度。 天气不热。  实际上,我们更换了1.5V 稳压器,现在主板工作正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    电路板现在是否也在增加负载的情况下工作?  

    如果 IC 温度不高,我仍然没有看到发生这种情况的好理由。 您是否可以仅共享 LDO 部分的原理图?

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,主板现在可以在所有条件下工作。 原理图附在 另一个 E2E POST 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    听得好。 如果主板在所有情况下都正常工作,则似乎该部件与您所做的测试分开损坏,因为您所描述的内容没有明确表明该部件被滥用。 您是否仍想寻求有关失败的最终答案?

    谢谢,

    尼克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会,如果有其他问题,我会与您联系