This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:Ucc3895

Guru**** 2508745 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070368/ucc3895-ucc3895

部件号:UCC3895
“线程”中讨论的其它部件: UCC28950

我们正在使用 UCC3895设计直流-直流转换器。 输入为24VDC,输出为12VDC (5A 电流)。 我们需要知道,我们的设计是否需要主侧的电流互感器。 请提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可能有兴趣使用 UCC28950进行设计,该公司拥有一个 Excel 设计工具和应用手册,可以帮助您进行设计。

    应用说明:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    Excel 设计工具:

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc222

    请使用应用手册和 Excel 设计工具中的方程式设计 UCC28950 600 W EVM。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluub02

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮我设计主侧的电流变压器吗? 如何确定电流变压器的转数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮我设计主侧的电流变压器吗? 如何确定电流变压器的转数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    一般而言,当我设计电源时,我使用用于 Wurth,Pulse 或 Vitec 的现成电流变压器。  但是,如果您是自己设计的,则可以使用以下方程式来计算转弯比率。

    VP/Vs = NP/NS = IS/IP

    您正在设计最大2 V 电流感应信号  

    IP*NP/NS = IS

    2V/Rsense =继发

    我知道 Mag-Inc 有详细的磁性设计应用说明,您可能会发现这些说明非常有用和有用。  以下链接将带您访问他们的网站。

    https://www.mag-inc.com

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。