请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LP38500-ADJ 您好,
我的客户对 LP38500SDX-ADJ/NOPB 有一些疑问。
1.根据数据表,Vadj 的 STD 准确度为±3.5%。
由于该规格,即使在同一卷装或同一批装中,每个设备的 VOUT 最小值/最大值是否会有所不同?
2.请提供以下使用条件的 PSRR 图吗?
- VIN = 5.3~5.5V / VOUT = 4.9~5V / IOUT = 0.7~1A
数据表中有一个 PSRR 示例图,如下所示。 是否有任何方法可以改进400k~600kHz 的 PSRR 功能?
谢谢你。
JH