This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38500-ADJ:Vajd 和 PSRR 规格

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070789/lp38500-adj-vajd-and-psrr-specification

部件号:LP38500-ADJ

您好,

我的客户对 LP38500SDX-ADJ/NOPB 有一些疑问。

1.根据数据表,Vadj 的 STD 准确度为±3.5%。

   由于该规格,即使在同一卷装或同一批装中,每个设备的 VOUT 最小值/最大值是否会有所不同?

2.请提供以下使用条件的 PSRR 图吗?

     - VIN = 5.3~5.5V / VOUT = 4.9~5V / IOUT = 0.7~1A

数据表中有一个 PSRR 示例图,如下所示。 是否有任何方法可以改进400k~600kHz 的 PSRR 功能?

  

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,JH,

    请问您可以给我几天时间,让我回到您的身边吗?

    谢谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    感谢你的帮助。

    我的客户将等待您的进一步回复。

    此致,

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    如果您能分享您的预期回复日期,我将不胜感激。

    此致,

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,JH,

    请考虑每台设备的3.5%准确度,而不管批次或卷轴如何。

    以下是 VIN=5.4V,VOUT =5V 和 Iout =1A 的 PSRR 测量:



    为了提高400k-600k 范围的 PSRR 性能,客户可以将馈电正向电容器从输出节点放置到调整节点。

    我希望这能有所帮助!
    谢谢,
    吉米