This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:将 LMG5200 Gan FET 与集成式栅极驱动器一起使用

Guru**** 2813355 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LMG5200, LM34936, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071094/lm5175-using-lmg5200-gan-fets-with-integrated-gate-drivers

部件号:LM5175
线程中讨论的其他部件: LMG5200LM34936LM5122

我正在设计使用 LM5175的降压-升压转换器,该转换器可以以10W 输出运行~5-15V 输入和5-15V 输出。  

对于功率级,我们正在尝试使用2个带有集成栅极驱动器的 TI Gan FET 半桥,用于降压和升压操作(LMG5200)。  

我们遇到的问题是尝试弄清楚如何让高压侧开关为 LMG5200使用的引导电容器充电(因为一个高压侧开关在降压或升压操作中为100%占空比)。 我知道,LM5175通常通过感应启动-开关电压并在启动电压过低时启用刷新脉冲来实现此目的。

谢谢!

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫,你好。

    让我对此进行调查,并回到下周中旬。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫,你好。

    是否有特殊要求需要使用此解决方案。 使用具有4个 FET 的方法会更容易。

    对于您的应用案例,另一种解决方案可能适用,请参阅参考设计(此处已根据您的基本要求过滤):

    TI 参考设计库(已过滤)

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡

    我们的目标是使用500kHz 的 Gan FET 来评估4开关降压升压拓扑的性能,LM5175似乎不适合驱动 LMG5200,因为我们需要数字信号来驱动带内置门驱动器的 Gan,而 LM5175具有浮动高侧驱动器。  

    我们正在考虑使用隔离的5V 电源将 LMG5200的引导线保持在阈值以上,作为一种变通办法(因为高压端是100%降压或升压情况)

    您是否知道能够控制4开关降压增压的任何其它 TI 部件? 我已经使用 LM34936进行了测试,并且具有与 LM5175类似的功能。  我知道有一些数字控制器,但我不知道它们的编程有多复杂。

    谢谢,

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫,你好。

    由于您不需要充电泵获得更高的电压来驱动高端 FET,因此您可以将 SW1和 SW2引脚连接到 GND,并为 boot1和 boot2提供 Vcc

    由于您只需要控制两个引脚和两个开关控制器,因此可能是更好的选择,例如 LM5122或 PS43060RTER

    另请参阅随附的参考设计原理图

    e2e.ti.com/.../PMP22730B_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Stefan,我想我们将尝试使用隔离直流-直流电源在100%工作周期内为高侧引导电容器充电。