This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:关于警察21/43配置寄存器问题

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067651/tps2388-about-police-21-43-configuration-register-issue

部件号:TPS2388

主席先生,你好,

我们想了解一下警察21/43配置登记册的制表方法。

1.参数 N 是否由我们确定?

2.如果我们要在 POL4_3~ POL4_0中设置 POL4 360mA,如何填写寄存器格式?

感谢您的帮助,期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,汤米,

    由于您的 ICUT 值大于类型1电流(15W),寄存器0x40中的 PoE 加位应为1。 然后 N 应为(360mA-320mA)/40mA = 1。  

    谢谢,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Penny,

    感谢你的帮助。

    我还有另一个问题,TPS2388是否具有提供强制电源的电源模式? 如果是,如何设置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汤米,

    您需要将端口设置为手动模式,并使用通电命令0x19强制打开端口。 谢谢。  

    此致,

    便士