This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:交流输入信号

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070767/bq51050b-ac-input-signal

部件号:BQ51050B
“线程: 测试”中讨论的其它部件

亲爱的各位,

我将 BQ51050B 与 Renesas P9242-R 结合使用 到目前为止一切都很好。 只需一点:

接收器模块的输入信号不是干净的正弦波,这是否正常? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于多种因素,交流信号不会是干净的正弦波。  但这是意料之中的,不会导致性能问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 760308103102用作发射器线圈, 将760308102207用作接收器线圈。 这是否是1,2A 快速充电电流应用的良好选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    接收器线圈 L 值在8uh 时看起来较低。  我们使用了760308103215,它应满足您的要求。

    BQ51050B 将与任何 WPC 认证的发射器配合使用,如果上述线圈符合 WPC 发射器类型要求,您应该很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我会尝试获取一些样本并进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    今天我得到了另一个线圈的样品...没有充电...看起来像是接地故障。 我的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    发送示意图以供审核。

    还可以发送有关从头开始和退出的范围捕获。