This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010:我的设计可能有什么问题?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070706/lm5010-what-may-be-the-problem-with-my-design

部件号:LM5010

Andy,你好,谢谢你的回复。

继续先前的调查

我更换了电源,输出了15V。

我用500欧姆作为虚拟负载,是否有方法或公式来验证500欧姆?

非常感谢
-Yuuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yuuki,

    您似乎正在就此与 Andy 沟通。 我会给他分配这个话题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuuki,

    LM5010 CAN 输出1A 负载电流,软启动时间为 TSS,输出电容为 Cout,然后充电电流为:

    IC=Cout *Vout /TSS

    虚拟负载值为:

    R_dumy >=输出/(1A-集成电路)  

    B R

    安迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,你好,谢谢你的回复。

    在调查开始时,有人提到 L3已被删除。 添加 L3有何影响?
    是否删除了它进行调试?
    连接 L3是为了防止电源噪音,但最好不要这样做吗?

    非常感谢

    -Yuuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuuki,

    L3有助于过滤掉电源噪音, 但是,如果 L3电感和电阻过大,它将影响环路响应,因此,第一个调试步骤是删除 L3或短 L3。在问题解决且电路正常工作后,您可以添加 L3并再次检查环路响应。

    B R

    安迪