This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:RθJA TPS628512DRLR 和 TPS628511DRLR

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628512, TPS628511, TPS628511EVM-139, TPS628512EVM-139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069226/webench-power-designer-r-ja-of-tps628512drlr-and-tps628511drlr

部件号:WEBENCH-电源设计器
线程中讨论的其它部件:TPS628512TPS628511TPS628511EVM-139TPS628512EVM-139

您好,支持团队,

我的问题是,WEBENCH 的 TPS628512和 TPS628511的封装热阻不同于数据表中的 JEDEC 和 EVM 值。

在 WEBENCH RθJA 中,Δ T 为“71.1 µ℃/W”。
这是 WEBENCH 上“PCB 布局”的值吗?

请℃我们了解71.1 μ S/W 板的规格(尺寸,层数,vias 数等)?

此致,
骰子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪斯- K,

    我正在看,我会尽快回来。

    此致,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪斯- K,

    ICThetaJA 值通常是该器件 EVM 板设计和布局的函数。 TPS62851x 的 EVM 具有用户指南,其中包含了 EVM 设计的所有必要信息: https://www.ti.com/lit/ug/slvuby6a/slvuby6a.pdf

    您还可以使用此方程式计算/估计 ICthetaJA 值。

    TA(25C)+IC PD*ICThetaJA=IC Tj

    如果您想了解有关散热指标的更多信息,此应用说明也可以为您提供帮助: https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    法赫恩,您好!
    感谢你的回复。

    ℃表中的 RθJA μ m 为60 μ℃/W,这与 WEBENCH 的71.1 μ/W 不同。


    差异的原因是什么?
    它是否与 WEBENCH 的 PCB LAOUT 数据相关?

    e2e.ti.com/.../PCBimages_5F00_2341.zip

    此致,
    骰子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪斯- K,  

    它应该与 EVM 相同。 我正在与我们的建模团队核实,以了解这一差异的原因。 我会在听到他们的声音后马上回来。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    法赫恩,您好!
    感谢你的回复。

    您是否从建模团队获得了答案?
    我们期待您的回复。

    此致,
    骰子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪斯- K,

    是的,我收到了建模团队的回复。  ICθJA 值由 PL 根据 EVM 板上的铜面积提供给它们,而在数据表中,它是 EVM 标准值。  

    根据我们的 EVM 板,我正在检查哪一款更准确。 今天我将尝试回答你的问题。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪斯- K,

    如数据表中所述,TPS628511DRLR 封装(EVM)的 RθJA Ω℃值为60 µ/W。 在 West板凳 上,它将尽快修复。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    法赫恩,您好!
    感谢您的支持。

    我认为60℃/W EVM 是 TPS628512EVM-139和 TPS628511EVM-139的4层电路板。
    这些主板的尺寸是多少?
    (目前,我没有这些材料,找不到材料的描述。)

    此致,
    骰子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪斯- K,  

    的,℃是正确的(60 µ 瓦 EVM 是 TPS628512EVM-139和 TPS628511EVM-139的4层电路板)。电路板尺寸为2200milx1600mil。

    此致,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪斯- K,

    你还有什么问题吗? 如果没有,请随意关闭此线程。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连