This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62821:为什么支持100%负载,但无法支持高于4V 输出电压的 TES&#39

Guru**** 2811655 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068776/tps62821-why-support100-duty-but-can-t-support-above-4v-output-voltage

部件号:TPS62821

大家好,团队  

客户收到关于 TPS62821的一个问题。

该设备获得100%的占空比支持,VIN 为5.5V;但为什么输出电压只能支持4V 而不支持5V? 请帮您对此发表意见。

此致,

意志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当设备处于100%模式时,您仍然需要考虑 高侧 FET 的电感器 DCR 和 RDSon 的 IR 降。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    法赫恩,您好!

    感谢您的反馈。 如果输入电压为5V,我可以将输出电压设置为5V 吗?

    此致,

    意志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    看起来该设备的定义电压仅为4伏。 在这种情况下,设备可能无法满足电气特性要求。  

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    你还有什么问题吗? 如果不能自由关闭此线程。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我要结束这个话题。 如果您有任何疑问,请在下面发表评论,

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连