This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:我们可以更换 V (输出)电感器吗?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069669/tps62740-can-we-change-the-inductor-of-v-out

部件号:TPS62740
《线程》中讨论的其他部件: MSP430FR6047

尊敬的 TI 团队:

我们 将 TPS62740用于 MSP430FR6047。我们已在 TI 网站上对工作台电源设计进行了一些模拟。 我们希望  为我们的系统提供良好的效率和更好的工作周期。 根据数据表,我们正在使用电感器(3.3uH) 和输出电容器(22uF)的最大值。但我们将电感器值从3.3uH 更改为22uH,在这方面它可以提供更好的结果,因此我们希望 TI 团队就此提出建议 。我们是否可以使用更高的电感器值。 这会影响我们的设备和电源。因为 我们的设备是  电池供电设备。   

V (in)= 3.6V,I (OUT)= 100mA,V (OUT)= 2.5V。

有关详细信息,请参阅以下图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vinayak,

    TI 不建议使用数据表中提到的 LC 表中的任何 LC 组合,因为它可能会影响转换器的控制环路稳定性。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vinayak,

    您是否还有任何与此主题相关的问题? 如果没有,请随意关闭此线程。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vinayak,

    我现在要结束这条线程。如果有任何问题,请在下面发表评论,以打开它。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连