This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:Rond 来自哪里?

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070597/lm3150-where-does-rond-come-from

部件号:LM3150

各位专家,你好!

奇怪的是,为什么数据表第9.2.2.3节中包括了“Rond”?:

我注意到,如果我使用250kHz 评估板的被动值遵循数据表的方程式(4),我会计算 FSW =287KHz

  • FS= Vout /K * Ron,其中 Vout = 3.3V,K = 100pc,Ron = 115Kohm

但当我根据第9.2.2.3节计算 Ron 时,我得到:

  • Rond =-[(Vin–1)*(Vin * 16.5 +100)]–1000。 对于 VIN,我使用 VIN = 12
  • Rond =-[(12-1)*(Vin * 16.5 + 100)]–1000 =-4278欧姆
  • Ron =[(3.3V * 12V)–3.3V]/(12V * 100pc * 250kHz)–4278ohm =~116Kohm...这正是评估板使用的!  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦,您好!

    Rond 只是一个校正系数,可为电阻器选择提供更高的准确度:

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢蒂莫西!

    此校正是否用于补偿 LM3150的内部? 我很好奇这一修正系数的需要来自何处

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦,您好!

    很抱歉,我在这里没收到你的回复。 是的,第二个系数补偿正时电路的非理想性。

    此致,

    蒂姆