请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM3150 各位专家,你好!
奇怪的是,为什么数据表第9.2.2.3节中包括了“Rond”?:

我注意到,如果我使用250kHz 评估板的被动值遵循数据表的方程式(4),我会计算 FSW =287KHz:
- FS= Vout /K * Ron,其中 Vout = 3.3V,K = 100pc,Ron = 115Kohm
但当我根据第9.2.2.3节计算 Ron 时,我得到:
- Rond =-[(Vin–1)*(Vin * 16.5 +100)]–1000。 对于 VIN,我使用 VIN = 12
- Rond =-[(12-1)*(Vin * 16.5 + 100)]–1000 =-4278欧姆
- Ron =[(3.3V * 12V)–3.3V]/(12V * 100pc * 250kHz)–4278ohm =~116Kohm...这正是评估板使用的!
谢谢!