This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:布局审查

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20, TPSM846C24, TPSM846C23, TPS549D22, TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068852/tps544c20-layout-review

部件号:TPS544C20
线程中讨论的其它部件: TPSM846C24TPSM846C23TPS549D22TPS546C23

您好,

请查看下面的 TPS544C20布局设计?

特别是,请检查当功率感应器和 DCDC IC 堆叠在顶部和底部时,散热是否没有问题。

电源电感器上将安装一个散热器。

                                                                                    顶部底部                           顶部+底部              

    

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH,

    TPS544C20的主要功耗路径是通过暴露的散热垫进入 PCB 接地层。  遗憾的是,此布局描述中没有包含接地。  通过热,电感器已证明是散热器的良好路径,通常通过 SW 从 IC 传导头部离开。

    TPS544C20布局的一个关键要素是,在原理图中我看不到它,那就是 AGNDSNS 和接地引脚之间的开氏接地连接。  我看不到这些设备是如何连接的。  对于电流感应来说,不将 GNDSNS 连接到 PGND 并对 AGND 有一个短而宽的轨迹非常重要。  通常,TI 建议在任何层变化时使用2 vias。

    此外,最好是将 Avin 引脚绕过到靠近 AGNDSNS 端的这个接地至 AGNDSNS 连接,这样 Avin 旁路接地就不会使 AGND 诱发 AGNDSNS 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    感谢你的回复。

    请使用功率感应器和 DCDC IC 堆叠顶部和底部为客户设计提供更清晰的指导吗?

    是否有任何情况下此设计已被接受和应用?

    请参阅下面所附的印刷电路板设计。

    e2e.ti.com/.../TPS544C20_5F00_PCB.pptx

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH Shin,

    以下是使用模制电感器“顶部电感器”设计的 TPS544C20参考设计- https://www.ti.com/tool/PMP10364 

    TPSM846C23和 TPSM846C24模块还使用静态电感器“顶部电感器”设计  

    https://www.ti.com/product/TPSM846C23 

    https://www.ti.com/product/TPSM846C24 

    我们还拥有许多客户在采用 TPS544C20,TPS546C23 和 TPS549D22的顶部设计上实施电感器,所有电感器都采用与 TPS544C20相同的5mm x 7mm QFN 封装。

    我对您共享的布局的主要关注是,GND_DCDC1接地似乎是与主 PCB 接地分开的网,这让我相信 GND_DCDC1可能只存在于图层上。  这让我担心的是,TPS544C20内部产生的热量散热或转换器的高迪/德开关电流和直流接地电流的可用接地不足。

    是否有理由将 TPS544C20的接地与主系统接地隔离?  TPS544C20转换器的接地如何连接至系统接地?