This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:更新状态和 Qmax 在学习周期内没有变化

Guru**** 1123850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068758/bq27520-g4-update-status-and-qmax-not-change-during-learning-cycle

部件号:BQ27520-G4
“线程”中讨论的其它部件:BQSTUDIOEV2400GPCCHEM

您好,

我正在尝试使用 EV2400和 bqStudio 在我们的主板(不在 EVK 上)上执行 bq27520g4的学习周期。
我有一些问题:

1.在学习周期中,我将电池放电至3 V,放松后,RUP_DIS 位变为0。 然后我为电池充电,FC 在充电结束时变为1,但在充电电流仍然存在时变为0。 VOK 在充电期间变为1,在放松2小时后变为0,但数据存储器中的 Qmax 没有变化。 此外,数据存储器中的更新状态仍为00。 这意味着学习周期失败。

您能帮我找出问题所在吗?

所附文件是学习周期中的寄存器日志。

e2e.ti.com/.../learning_5F00_log_5F00_2.log
我还会在学习过程中每隔5分钟自动导出一次数据存储器。 第一个导出的文件已附加。 随后记录中的唯一变化是“校准”,“数据”,“CC 补偿”,“气体测量”,“状态”,“周期计数0”从11增加到15,“气体测量”,“状态”,“Chg Term 的单元0 V”从4200 mV 更改为4164 mV。

e2e.ti.com/.../1learning.gg.csv

2.当我发送 it_enable 和 reset 命令时,QEN 位为0。 我认为这可能是因为 BAT_DET 位为0,所以我发送 BAT_INSERT 命令,QEN 位变为1。 这会影响学习周期吗?

3.当我使用 bqStudio 中的 Chemistry 工具将量规编程为特定的 Chemistry ID 时,只有 OCVa1表中的 Chem ID 更新为新的 Chemistry ID。 但在学习周期中,位寄存器中的 LU_PROX 为0。 这是否意味着在将正确的化学 ID 设置为单元格1时学习周期正在单元格0上进行,因此学习周期将失败?

4.如果要重新开始学习周期,我可以从何处下载此量表的默认.srec 文件?

谢谢。

本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    第三季度,我在产品页面上找到了固件捆绑包,因此请跳过此问题。

    我还有另一个问题:我们的电池规格显示电流小于0.01 C 时为4.2 V。另一方面,我们的主板将以大约4146 mV 和300 mA 的电流停止充电。 对于记忆周期(锥形电流设置为350 mA 左右,略大于300 mA),这是否正常?我是否应该使用外部充电器为电池充电,直至电流< 0.01 C (60 mA)?

    谢谢。

    本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,本杰明,

    如果您有完全匹配的电池,您可以共享收到的 GPCCHEM 报告以查找您的 CHem ID 或您正在使用的 CHem ID 吗? 您还可以分享整个放电周期吗? 发送的日志看起来是从出院中途开始的,在下一次出院中途停止的。

    在首次 Qmax 更新时,我们需要获得 DOD 至少90%的变化,这意味着对于 chem ID 中的给定电池电压范围,我们必须使用两个 OCV,一个接近充满电,另一个接近完全放电。 如果您的锥度速率较高,可能会导致蓄电池放松至较低的电压,这将阻止您获得有效的 OCV 以进行首次 Qmax 更新。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    感谢您的回复。

    已连接的文件是 GPCCHEM 报告。 最大除法百分比为8.37%,这似乎有点高,而 chem ID 408用于2200 mAh 锂离子电池,而我使用的最好的电池是6000 mAh 锂聚合物电池。 但是我做了两次 GPC 过程,他们都给了我相同的 chem ID 408,所以我用这个方法进行了学习周期。

    使用错误的 chem ID 会导致学习周期失败吗? (甚至无法更新 Qmax 和更新状态)

    用于上传到 GPCCHEM 的日志也已完成。 在记录过程中,我使用同一电路板为电池充电,电流大约为4164 mV,300 mA。 然后,我使用主板上的系统作为负载来释放电池,系统以3.3 V 左右的电压关闭,因此电池开始松弛。

    e2e.ti.com/.../3051.GPC_5F00_report.txt,e2e.ti.com/.../decide_5F00_chem_5F00_ID.log

    在下一个日志末尾包含完全放电循环,我意外地将电池过度放电,电池也为板上的电量计供电,因此日志在此停止。

    e2e.ti.com/.../learning_5F00_log_5F00_3.log

    根据您的“如果您的锥度率较高,可能会导致蓄电池放松至较低的电压,从而导致您无法获得有效的 OCV 进行首次 Qmax 更新”,我认为我将从 GPC 工具开始, 请尝试使用外部充电器为电池正确充电,同时使用外部水泥电阻器作为负载以将电压放电至3.0 V

    再次感谢您的帮助,我将在重新记录后更新。

    本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,本杰明,

    是的,我建议按照 GPCCHEM 流程的蓄电池制造商规格循环使用蓄电池。 然后您可以更改应用的电压范围。 这将有助于您完成学习周期。

    使用错误匹配的 CHem ID 可能会妨碍成功学习,因为我们将 OCV 的读数基于编程的 CHem ID。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    我已经重新尝试了 GPCCHEM 流程。 这次,我给电池充电,直到电流低于60 mA,放松后的电压为4161 mV,而不是4095 mV。  

    我从 GPCCHEM 获得了2375的化学 ID,这是一个锂聚合物电池,与我们的电池相同。 但这款2375电池的容量为1800 mAh,而我们的电池容量为6000 mAh。 这会影响仪表的精度吗? 即使我将数据存储器的设计容量更改为6000 mAh。

    (报告还警告我 偏差(5.39%)高于建议水平。)

    感谢你的帮助。

    顺祝商祺!

    本杰明·高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,本杰明,

    这种化学 ID 很可能是一种更好的匹配,因为它是同一种化学物质。 容量与 chem ID 无关,它基于 OCV 与 DOD 表,而不是容量。 设计容量和 Qmax 用于 DOD 点。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    感谢你的善意帮助。

    更改了 Chem ID 后,我们成功地完成了学习周期。

    顺祝商祺!

    本杰明·高