This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92660:需要设计审查

Guru**** 2501665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069474/tps92660-need-design-review

部件号:TPS92660
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

需要对以下设计进行设计审查:

考虑到 PWM 切换频率约为200 - 300 KHz,需要知道选择的 FET 是否为 K。 此外,所选电感器是否良好。  
典型输入电压为48V,预期输出电压为24V。 下面是它需要与计算器一起驱动的 LED 条:

e2e.ti.com/.../5047.TPS92660_5F00_Calculator_5F00_20220112.xlsx

e2e.ti.com/.../6862.2835_2D00_160D_2D00_DC24V_2D00_Single-Color-Datasheet.pdf

e2e.ti.com/.../8562.Lumitape-SW-28N210_2D00_XX80_2D00_240708_2D00_YYY.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    苏格兰健康委员会似乎还可以。 一个建议:最好在闸极和 FET 源之间保留电容器占位符。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 该电容器的用途是什么? 此外,FET 看起来是否正常? 请确认 FET 是否工作,也可以帮助您浏览 LED 条图数据表以检查它是否工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 该电容器的用途是什么? 此外,FET 看起来是否正常? 请确认 FET 是否工作,也可以帮助您浏览 LED 条图数据表以检查它是否工作?

    以下是可选电容器的最新设计:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    该电容器用于抑制栅极信号波纹,以避免错误的 FET 打开/关闭。 请注意:电容器应放置在0欧姆电阻器后面,而不是您设计的。

    所选 FET 的电压和电流容量似乎正常。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    得到了它,很快就会发送布局。 以下是更新的设计:

    此外,我们使用 的 PWM 频率为3.3V 电压水平的20kHz,因此您是否看到任何潜在问题?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据我以前的经验,20kHz 应该工作。 但我无法告诉你们这种情况下的线性和准确性,这可能需要你们的测试台。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我采用了 TPS92660EVK 并更改了以下值:

    EVK 的 Q1更改为  FDMS86105

    已删除 Q2和 R6

    已将 D1更改为 BAV20WS-TP

    EVK 示意图:

     问题是 LED1的电压刚刚达到~18V。 是否有任何需要更改的设置,以及输出处是否没有连接负载,也没有连接 PWM,只连接电路。

    这阻碍了我们的建设,任何帮助都非常感谢。

    提前非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果加载时没有 LED 指示灯,则会触发开路保护。 因此,请应用 PWM 信号并将 LED 与输出连接,然后再次测试。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yucing,

    除了 PWM 信号之外,我是否可以在 SADJ 上提供0.1V 至2.5V 的电压,以查看其亮度是否发生变化? 此外,我不打算使用 I2C,因为我计划使用 SADJ,你是否看到使用 I2C 的任何理由?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以在没有 I2C 的情况下使用此设备,也可以通过 SADJ 使用。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能给 SADJ 提供0.1V 至2.5V 之间的电压,看看它是否会改变亮度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您可以执行此操作来进行验证。

    罗宾