This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:短路测试期间的输出电压计算

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069589/ucc28c44-output-voltage-calculation-during-short-circuit-test

部件号:UCC28C44
“线程: TL431测试”中讨论的其它部件

大家好,团队  

我的客户正在使用 UCC28C44来实施转发控制器,客户正在使用 TL431在辅助侧进行电压反馈。  

客户希望在短路测试期间 TL431的 K 针脚短路时计算 UCC28C44的输出电压。  

以下是请求:   

1.您能否告知客户 当 TL431的 K 引脚短路时,他们如何计算 UCC28C44的输出电压(包括变化)?

2.客户要求提供 UCC28C44的“电压与源电流”特性图(如所附文件),您能提供吗?  

3.客户希望获得 有关零件到零件温度范围和不同温度范围之间“COMP 电压与源电流”变化的数据。  

4.客户需要解释 UCC28C44详细工作原理的材料。

请帮帮我。 谢谢。

 e2e.ti.com/.../COMP-voltage-vs-source-current.pdf

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,  

    1, 根据功率级参数计算光耦合器 CTR,VCOMP 和 VOUT 之间的关系。

    我没有这个。 我是否可以知道客户为什么想要  “COMP 电压与源电流” 图表?  

    数据表中详细的工作原理非常清楚。 供您参考的参考设计。

    https://www.ti.com/lit/an/slua274a/slua274a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,冯  

    感谢你的答复。  

    以下是请求 “COMP 电压与源电流” 图的背景。

     当 TL431短路时,输出电压在客户应用中保持在2V 左右。 客户想知道为什么 TL431短路时输出电压为2V。  

    客户认为2V 来自“光耦合器 VF (取决于 IF)”+“电流限制电阻器上的电压”。  

    因此,客户希望了解光耦合器的 IF 值,以验证他的想法。  

    客户认为,如果光耦合器与通过 COMP 引脚的电流有关,这就是为什么他要问“COMP 电压与源电流” 图。  

    因此,他可以通过参照 COMP 电压来了解流经 COMP 引脚的电流值。

    如果我们的理解不正确,请纠正我们的错误,并建议我们如何 计算 TL431短路时的输出电压。  

    收到客户发来的示意图后,我会通过邮件将其发送给您。 我不太理解您在下面的评论。 请详细说明我们到底能做些什么。 谢谢你。

    谢谢。

    [引用 userid="383843" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1069589/ucc28c44- output-voltage-calculation-t期间 短路测试/3960606060606060606060605"], 计算光耦合器 CTR 之间的关系,VCOVOMP[引用功率级参数]。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,冯  

    我可以发表你的评论吗? 谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Jo,由于我们已经在电子邮件中讨论了这个问题,所以我要结束这个话题,谢谢