This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:涓流充电

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898D, BQ25898
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069533/bq25898d-trickle-charge

部件号:BQ25898D
“线程: BQ25898”中讨论的其它部件

当电池电量为1.9V 并插入5V 适配器时,是否会进行涓流充电?

根据规格,BQ25898D ADC 的范围为2.304V-4.848V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lin,

    涓流充电电流在数据表中定义为 IBATSHORT。  

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric

    由于 ADC 的范围大于2.304V,bq25898如何知道 VBAT<1.9V 并输入涓流电荷?

    谢谢,您能直接解释一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ADC 只是进行测量。 充电器根据 BAT 针脚电压控制充电电流。

    谢谢,

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    问题1,我能想象

    (1)当 BAT 针脚为[2.304~4.848V]时,充电器根据 BAT 针脚电压控制充电电流,ADC 工作正常。

    (2)当 BAT 针脚为[0~2.304V ]时,充电器根据 BAT 针脚电压控制充电电流,ADC 无法正常工作。

    如果问题1是肯定的

    问题2:充电器始终知道并控制电流。 ADC 的功能和不功能有何区别?

    感谢大家的专业回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    BAT ADC 测量范围为2.304V (0000000)–4.848V (1111111)。 如果 VBAT 小于2.304V,BAT ADC 将显示2.304V (0000000),ADC 仍可正常工作。

    请注意,在仅电池模式下,只有在 REG03[3:1}中 VBAT > SYS_MIN 设置时,电池监视器才会激活。 对于仅具有 BAT 的最大 ADC 工作范围,用户可以将 SYS_MIN 电压设置为其最低设置(即 3.0V),使 ADC 的工作电压降至 VBAT=3.0V。

    谢谢,

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    我现在可以理解,非常感谢! 如果有任何问题,请纠正我。

    仅限蓄电池模式 VBAT 针脚电压 ADC 充电器
    sys_min~4.848 V 功能性,能够读取 SYS_MIN~4.848V 根据 BAT 针脚电压控制充电电流
    0~SYS_MIN 关,无法读取
    适配器处于 VBAT 模式引脚电压 ADC 充电器
    2.304V~4.848V 功能,能够读取2.304V~4.848V 根据 BAT 针脚电压控制充电电流
    0~2.304V 功能,读数2.304V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这在正常操作中基本上是正确的。

    谢谢,

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢 Ning!