This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703-Q1:内部电阻值是否根据 TPS3703-Q1阈值选项更改?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069655/tps3703-q1-is-the-internal-resistor-value-changed-depend-on-tps3703-q1-threshold-option

部件号:TPS3703-Q1
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,

我的一位客户正在考虑将 TPS3703-Q1用于其新产品。

目前,他们有以下问题。

请给我回复。

问:根据设备的电气特性,放置在5V 阈值选项的 SENSE 和 GND 之间的内部电阻 器为3.3Mohm (5V/1.5uA)。

   内部电阻值是否根据 TPS3703-Q1阈值选项更改?

   或者电阻值是否与所有阈值选项相同?

请你作出答复。

此致,

卡祖亚。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuya - San,

    内部电阻器的修剪方式不同,以实现特定的阈值选项。 希望这能有所帮助,如果您有其他问题/疑虑,请告知我们!

    如果没有,请帮助关闭此线程。  

    谢谢,

    ISA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ISA,

    非常感谢您的回复。

    客户想要计算 9.1.4可调电压阈值部分中描述的误差

    TPS3703-Q1数据表(版本 SBVS344D)第20页上。

    他们正在考虑使用1.2V 和3.3V 版本。

    如果是1.2V 和3.3V 版本,请告诉我 SENSE GND 之间的电阻器总值是多少?

    或者,请告诉我,当1.2V 和3.3V 应用于 Vsense 时,Isense 值是多少?

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ISA,

    请告诉我你的答复。

    谢谢,致以诚挚的问候!

    卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    基于此 E2E:内部梯子最坏的情况是3.3毫秒。 我们在 R1/R2上没有更多的粒度,但根据阈值很容易找到比率。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992053/tps3703-q1-r-sense-worst-case-calculation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marco,

    非常感谢您的回复。

    我可以 提出以下问题吗?

    据我了解,最坏情况下的内部梯形电阻器值为3.3Mohm
    该值不取决于 TPS3703-Q1的阈值电压选项。

    我的理解是否正确?

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuya,

    最坏的情况是3.3M 欧姆。

    通常,内部值会有很大的变化,因为它们是内部电阻器。 我们会在创建后测试/修整设备,以确保电阻器提供正确的阈值,而不考虑尺寸变化。  

    内部电阻梯可能会根据选件而变化,但我们没有每个选件的最终值。 我们只有梯子的总价值。 为了保持 IQ 非常低,我们不会改变梯子的大小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marco,

    非常感谢您的回复。
    这对客户和我都很有帮助。

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。